Protección instantánea
Presentación
La protección instantánea en las unidades de control MicroLogic 6 E-M protege todo tipo de aplicaciones de motor contra corrientes de cortocircuito de muy alta intensidad.
Principio de funcionamiento
La protección instantánea es fija: el valor de umbral de disparo se determina mediante la intensidad nominal de la unidad de control. La protección es instantánea.
Curva de disparo:
Valor de umbral de disparo Ii
El valor del disparo Ii está determinado directamente por la intensidad nominal In de la unidad de control y se expresa en × In.
Valor del disparo Ii de acuerdo con el valor nominal In MicroLogic de la unidad de disparo (rango de precisión +/-10 %).
Intensidad nominal In (A) |
25 |
50 |
80 |
150 |
220 |
320 |
500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disparo instantáneo (A) |
425 |
750 |
1200 |
2250 |
3300 |
4800 |
7500 |
El tiempo de retención es de 0 ms.
El tiempo máximo de corte es de 30 ms.