Protección de corto retardo
Presentación
La protección de corto retardo en las unidades de control MicroLogic 6 E-M protege todo tipo de aplicaciones de motor contra corrientes de cortocircuito.
Principio de funcionamiento
La protección de corto retardo es de tiempo definido. Se puede configurar como el umbral de disparo Isd.
Curva de disparo:
Ajuste de la protección de corto retardo
Establezca el disparo Isd y el retardo de tiempo tsd:
-
Con el teclado de la unidad de control MicroLogic
-
Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)
-
Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)
Valor de ajuste de disparo Isd
El valor de ajuste del umbral de disparo Isd se expresa en múltiplos de Ir.
El valor de ajuste del disparo Isd predeterminado es de 5 × Ir (valor mínimo).
El rango de ajuste del disparo en el teclado es de 5-13 × Ir. El incremento es de 0,5 x Ir.
El rango de precisión es de +/-15%.
Valor de la temporización tsd
La temporización no se puede ajustar.
-
El tiempo de retención es de 20 ms.
-
El tiempo máximo de corte es de 60 ms.