Indicación en la pantalla MicroLogic
Presentación
Las pantallas de indicación muestran el estado de la instalación.
Las intervenciones de mantenimiento se ejecutarán en función del nivel de prioridad:
-
Configurado (alarmas: prioridad alta, media, baja o sin prioridad)
-
Predefinido (eventos de disparo y fallo: prioridad alta o media)
Apilado de las pantallas
Cuando se producen una serie de eventos simultáneamente, se apilan según su nivel de criticidad: de 0 (sin criticidad) a 4 (alta criticidad).
|
Nivel crítico |
Pantalla (1) |
|---|---|
|
0 |
Pantalla principal |
|
1 |
Pantalla de alarma Outx |
|
2 |
Pantalla de fallo interno Err |
|
3 |
Pantalla de defecto interno Stop |
|
4 |
Pantalla de disparo Trip |
|
(1) A continuación se describen las pantallas y su procedimiento de confirmación. |
|
Ejemplo:
Se produce una alarma en una medida de tensión Outx y, a continuación, un fallo interno :
-
La pantalla que aparece es la pantalla de error interno (nivel de gravedad = 2).
-
Después de confirmar la pantalla de fallo interno , se muestra la pantalla de alarma Outx (nivel de gravedad = 1).
-
Después de confirmar la pantalla de fallo interno Outx, se muestra la pantalla principal (nivel de gravedad = 0).
Se debe seguir la misma secuencia de confirmación si el fallo interno se ha producido antes de la medida de tensión Outx.
Instrucciones de seguridad
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
ATENCIÓN |
|---|
|
RIESGO DE INFORMACIÓN INCORRECTA
Si la unidad de control muestra una pantalla Err, sustituya la unidad
de control MicroLogic en el siguiente mantenimiento periódico.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
Indicación de funcionamiento correcto de la instalación
Señalización de las alarmas
Interruptor automático con opción módulo SDx
|
Pantalla |
Causa |
|---|---|
|
No se ha confirmado una alarma configurada en el módulo SDx en modo de enclavamiento permanente, o bien se ha realizado la solicitud de confirmación cuando la alarma aún estaba activa. |
Compruebe la causa de la alarma y confirme la alarma pulsando
la tecla
dos veces (validación
y confirmación).
Aparece la pantalla principal (valor actual de la fase más cargada).
Indicación de fallos con las unidades de control MicroLogic 5, 6 y 7
Si desea obtener más información sobre las definiciones de las protecciones asociadas a cada indicación, consulte la protección de distribución eléctrica.
|
Pantalla |
Causa |
|---|---|
|
Disparo provocado por protección de largo retardo: flecha arriba apuntando a Ir, valor de corte mostrado |
|
|
Disparo provocado por protección de corto retardo: flecha arriba apuntando a Isd, valor de corte mostrado |
|
|
Disparo provocado por protección instantánea o protección refleja: flecha arriba apuntando a Ii, valor de corte mostrado |
|
|
Disparo provocado por protección instantánea integrada: flecha arriba que apunta a Ii, se muestra triP |
|
|
MicroLogic Unidad de control 6 Disparo provocado por protección contra defecto a tierra: flecha arriba que apunta a Ig, se muestra triP |
|
|
MicroLogic 7 con protección diferencial integrada Disparo provocado por protección diferencial: flecha arriba que apunta a IΔn |
|
|
Disparo debido a la falta de la opción ENCT, ya que la opción ENCT se declaró durante la configuración de la función de protección de la unidad de control MicroLogic. Instale la opción ENCT o conecte un puente entre los terminales T1 y T2 en la unidad de control MicroLogic. |
Indicación de fallos con la unidad de control MicroLogic 6 E-M
Si desea obtener más información sobre las definiciones de las protecciones asociadas a cada indicación, consulte la protección de arranques motores.
|
Pantalla |
Causa |
|---|---|
|
Disparo provocado por protección de largo retardo: flecha arriba apuntando a Ir, triP mostrado (1) |
|
|
Disparo provocado por protección de corto retardo: flecha arriba apuntando a Isd, valor de corte mostrado |
|
|
Disparo provocado por protección instantánea o protección refleja: Inst mostrado |
|
|
Disparo provocado por protección contra defecto a tierra: flecha arriba que apunta a Ig, se muestra triP |
|
|
Disparo provocado por protección contra desequilibrio: flecha arriba que apunta a Iunbal, triP mostrado (1) |
|
|
Disparo provocado por protección contra atasco del motor: flecha arriba apuntando a Ijam, triP mostrado (1) |
|
|
Disparo provocado por protección contra carga baja: Undl mostrado (1) |
|
|
Disparo provocado por protección de arranque prolongado: Strt mostrado |
|
Confirmación de las pantallas de disparo
Confirme las pantallas de disparo pulsando la
tecla
dos veces (validación
y confirmación).
ADVERTENCIA |
|---|
|
RIESGO DE CIERRE POR DEFECTO ELÉCTRICO
No vuelva a cerrar el interruptor automático sin
haber verificado y, si es necesario, reparado la instalación
eléctrica aguas abajo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
El disparo de una protección no elimina el motivo del defecto en la instalación eléctrica aguas abajo.
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Seccione la alimentación antes de verificar la instalación eléctrica aguas abajo. |
|
2 |
Busque el motivo del defecto. |
|
3 |
Verifique y, cuando sea necesario, repare los equipos situados aguas abajo. |
|
4 |
Inspeccione el equipo en caso de disparo por cortocircuito. |
|
5 |
Restablezca y cierre el interruptor automático de nuevo. |
Para obtener más información sobre la solución de problemas y el reinicio tras un fallo, consulte DOCA0140EN ComPact NSX - Interruptores automáticos e interruptores en carga 100–630 A - Guía de usuario.
Indicación de un fallo interno leve de la unidad de control MicroLogic
|
Pantalla |
Causa |
|---|---|
|
Se ha producido un fallo interno leve en la unidad de control MicroLogic, ya sea temporal o permanente, sin el disparo del interruptor automático (el fallo no afecta a las funciones de protección de la unidad de control). |
ATENCIÓN |
|---|
|
RIESGO DE INFORMACIÓN INCORRECTA
Sustituya la unidad de control MicroLogic
01/2019: This VL is used for MicroLogic 5.0 X, MicroLogic
6.0 X, MicroLogic 7.0 X... en el próximo mantenimiento.Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
Confirmación de la pantalla
Confirme la pantalla pulsando la tecla dos veces
(validación y confirmación):
-
La tecla Modo permite acceder a las medidas y los ajustes.
-
La pantalla pasa a ser la pantalla principal si el fallo es permanente.
Indicación de un fallo interno grave de la unidad de control MicroLogic
|
Pantalla |
Causa |
|---|---|
|
Se ha producido un fallo interno grave en la unidad de control MicroLogic. Este defecto hace disparar el interruptor automático. |
ATENCIÓN |
|---|
|
RIESGO DE INFORMACIÓN INCORRECTA
Sustituya la unidad de control MicroLogic
01/2019: This VL is used for MicroLogic 5.0 X, MicroLogic
6.0 X, MicroLogic 7.0 X... inmediatamente.Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
Confirmación de la pantalla
La pantalla no se puede confirmar con
la tecla
:
-
Ya no se puede cerrar el interruptor automático.
-
La tecla Modo no permite acceder a las medidas y los ajustes.
-
La pantalla pasa a ser la pantalla de bienvenida.
Indicación de descarga de firmware de la pantalla
|
Pantalla |
Causa |
|---|---|
|
La unidad de control MicroLogic está esperando o realizando la descarga del firmware a través del software EcoStruxure Power Commission (duración: 3 minutos aproximadamente).
Si el mensaje persiste después de varios intentos de descarga, sustituya la unidad de control MicroLogic. |
PELIGRO
ATENCIÓN
















ADVERTENCIA