Protección de diferencial
Presentación
La protección de diferencial en las unidades de control MicroLogic 7 proporciona protección contra corrientes de defecto a tierra de baja intensidad para:
-
Todo tipo de aplicaciones de distribución eléctrica
-
Personas, según el ajuste de protección diferencial utilizado
La protección diferencial se ha diseñado para instalaciones con un sistema de conexión a tierra TT o TN-S.
La unidad de control electrónica MicroLogic 7 está disponible en dos versiones para la detección de diferencial:
-
La versión de disparo se dispara cuando se detecta el diferencial.
-
La versión de alarma mide la corriente de diferencial e indica un fallo de diferencial en la pantalla.
Principio de funcionamiento
La protección de diferencial es de tiempo definido.
El umbral de protección de diferencial IΔn establece el nivel de corriente de fuga a tierra al que se disparará el interruptor automático cuando se alcance la temporización de protección de diferencial Δt.
Ajuste de la protección de diferencial
Ajuste el disparo IΔn con la unidad de control MicroLogic 7 (dial IΔn).
Ajuste el retardo de tiempo Δt de la siguiente manera:
-
Con el teclado en la unidad de control MicroLogic 7
-
Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)
Valores de ajuste del disparo IΔn
|
Intensidad nominal de la unidad de control In (A) |
Disparo IΔn |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Posición del regulador IΔn |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
40, 100, 160 y 250 A |
30 mA |
30 mA |
100 mA |
300 mA |
500 mA |
1 A |
3 A |
5 A |
OFF |
|
400 y 570 A (1) |
300 mA |
300 mA |
500 mA |
1 A |
3 A |
5 A |
10 A |
10 A |
OFF |
|
(1) Ajuste máximo a 570 A por motivos térmicos y que debe adaptarse con un bloque de corte de hasta 630 A |
|||||||||
El rango de precisión es de +/-10 %.
Valores de ajuste del retardo de tiempo Δt
Cuando IΔn se ha ajustado en 30 mA, la protección diferencial actúa inmediatamente (disparo instantáneo), sea cual sea el ajuste del retardo de tiempo Δt.
Para otros valores de IΔn (>30 mA), el retardo de tiempo Δt se puede ajustar a uno de los siguientes valores:
-
0 s
-
60 ms
-
150 ms
-
500 ms
-
1 segundo
Prueba de la protección diferencial (con disparo) mediante el botón de prueba
En la versión de disparo de las unidades de control MicroLogic 7, la protección de diferencial debe probarse con regularidad mediante el botón de prueba T. Al pulsar el botón de prueba se simula una corriente de fuga real que pasa a través del toroide, y el interruptor automático se dispara.
Cuando el disparo de la protección de diferencial IΔn se ajusta a la posición OFF, pulsar el botón de prueba no tiene ningún efecto.
La prueba
de la función diferencial puede realizarse con el candado bloqueado
o desbloqueado
.
Siga estos pasos para probar y restablecer la protección de diferencial en las unidades de control MicroLogic 7:
|
Paso |
Acción |
Visualización |
|---|---|---|
|
1 |
Encienda el interruptor automático. |
– |
|
2 |
Abra la tapa de protección de la unidad de control. |
– |
|
3 |
Suministre una fuente de alimentación a la unidad de control para que la pantalla muestre el resultado de la prueba tras haberse disparado el interruptor automático. |
– |
|
4 |
Empuje la manija de palanca desde la posición hasta la posición . El interruptor automático está cerrado. |
|
|
5 |
Pulse el botón T: el interruptor automático se dispara. Aparece en la pantalla durante dos segundos y, a continuación, la pantalla muestra 0 A. NOTA: Si el interruptor automático no se dispara,
la protección diferencial ya no está activada. Analice la
causa y reemplace la unidad de control MicroLogic 7 o el interruptor automático.
|
|
|
6 |
Empuje la manija de palanca desde la posición (Trip) hasta la posición . |
|
|
7 |
Empuje la manija de palanca desde la posición hasta la posición . El interruptor automático está cerrado. |
Prueba de la alarma de diferencial (sin disparo) mediante el botón de prueba
En la versión de alarma de la unidad de control MicroLogic 7, la alarma de diferencial puede probarse con el botón de prueba T. Al pulsar el botón de prueba se simula una corriente de fuga real que pasa a través del toroide. El interruptor automático no se dispara.
Cuando el disparo de alarma de diferencial IΔn se ajusta a la posición OFF, pulsar el botón de prueba no tiene ningún efecto.
La prueba de la función diferencial puede realizarse con
el candado bloqueado
o desbloqueado
.
Siga estos pasos para probar la alarma de diferencial en las unidades de control MicroLogic 7AL:
|
Paso |
Acción |
Visualización |
|---|---|---|
|
1 |
Encienda el interruptor automático. |
– |
|
2 |
Abra la tapa de protección de la unidad de control. |
– |
|
3 |
Alimente la unidad de control. |
– |
|
4 |
Empuje la manija de palanca desde la posición hasta la posición . El interruptor automático está cerrado. |
|
|
5 |
Pulse el botón de prueba T: se visualiza en la pantalla durante dos segundos, y a continuación, se muestra la pantalla anterior. NOTA: Si en la pantalla aparece , la alarma de diferencial ya no está activada.
Reemplace la unidad de control MicroLogic 7AL.
|
Prueba de la función de diferencial (sin disparo) solo mediante teclado
En las versiones de disparo y alarma de la unidad de control MicroLogic 7 se puede probar la cadena de disparo de diferencial (o detección de diferencial, para la versión de alarma) (excepto el funcionamiento del polo y el mecanismo) sin activar el interruptor automático utilizando el teclado.
La prueba de la función diferencial puede realizarse con el
candado bloqueado
o desbloqueado
.
Siga estos pasos para probar la alarma de protección de diferencial en las unidades de control MicroLogic 7AL:
|
Paso |
Acción |
Empleo de |
Visualización |
|---|---|---|---|
|
1 |
Seleccione la pantalla de medida de diferencial. |
||
|
2 |
Acceda a la prueba de la función de diferencial pulsando . Aparece el pictograma y parpadea el pictograma . |
||
|
3 |
Solicite la prueba de la función de diferencial pulsando . El resultado de la prueba ( o ) aparece en la pantalla dos segundos después. NOTA: Si en la pantalla aparece , pruebe la función de
diferencial mediante el botón de prueba .
|
||
|
4 |
Dos segundos después, la pantalla regresa a la pantalla que se mostraba antes de la prueba. |
– |
– |
Historial de pruebas de diferencial
Las diez últimas pruebas de diferencial se registran en un historial de pruebas de diferencial. Las pruebas que se realizan mediante el botón de prueba T y mediante la pantalla se registran en el mismo historial.
El historial registra:
-
El tipo de prueba (con disparo o sin disparo)
-
La fecha de la prueba
-
El resultado de la prueba ( o )
El historial de pruebas de diferencial se puede consultar:
-
Con el software EcoStruxure Power Commission.
-
En un controlador remoto a través de la red de comunicación.
Restablecimiento del interruptor automático tras la detección de un fallo de diferencial
El restablecimiento de la función de diferencial una vez detectado un fallo de diferencial (con o sin disparo) depende de la versión:
-
En el caso de la versión de disparo, restablezca el interruptor automático desplazando el mando de la posición a la posición y, a continuación, a la posición . Confirme la pantalla de disparo de diferencial pulsando .
-
Para la versión de alarma, confirme la pantalla de disparo de diferencial pulsando .
En el procedimiento de cada prueba se describe cómo restablecer la función de diferencial tras una prueba de protección de diferencial.