Historial e informaciones con fecha y hora
Historial
Las unidades de control MicroLogic generan los siguientes tipos de historial:
-
Historial de las alarmas asociadas con las medidas (se registran las 10 últimas alarmas)
-
Historial de los disparos (se registran los 18 últimos disparos)
-
Historial de las operaciones de mantenimiento (se registran las 10 últimas operaciones)
-
Historial de los ajustes de protección diferencial (ajustes actuales y anteriores registrados).
-
Historial de las pruebas de protección diferencial. Las pruebas con disparo y las pruebas sin disparo se registran en el mismo historial (se registran las 10 últimas operaciones).
Disponibilidad
Puede consultar el historial:
-
Con el software EcoStruxure Power Commission
-
En un controlador remoto a través de la red de comunicación
Información de marca de tiempo
La información con fecha y hora muestra las fechas de información importante, como ajustes de protección anteriores y valores máximos y mínimos de corriente, tensión y frecuencia de red.
El cuadro de la información con fecha y hora describe:
-
Las configuraciones de protección anteriores y las fechas correspondientes
-
Los valores mínimos y máximos de las medidas de la tensión y las fechas correspondientes
-
Los valores máximos de las medidas de corriente y las fechas correspondientes
-
Las frecuencias de red mínimas y máximas y las fechas correspondientes
También está disponible la hora de reinicialización de los valores mínimos y máximos.