Protección de defecto a tierra
Presentación
La protección de defecto a tierra en las unidades de control MicroLogic 6 protege todos los tipos de aplicaciones de distribución eléctrica contra corrientes de defecto a tierra en el sistema TN-S.
Para obtener más información sobre las corrientes de defecto a tierra, consulte DOCA0140EN ComPact NSX - Interruptores automáticos e interruptores en carga 100–630 A - Guía de usuario.
Principio de funcionamiento
La protección de defecto a tierra es de tiempo definido:
-
Incluye la posibilidad de una función de curva de tiempo inverso I2t.
-
Ajustar como disparo Ig y como retardo de tiempo del disparo tg.
Ajuste de la protección de defecto a tierra
Ajuste el disparo Ig:
-
Con la unidad de control MicroLogic 6, con el dial Ig para preajustar el valor y con el teclado para el ajuste fino del valor
-
Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)
-
Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)
Ajuste el retraso de tiempo tg:
-
Con el teclado en la unidad de control MicroLogic 6
-
Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)
-
Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)
El ajuste del retardo de tiempo tg incluye la activación o la desactivación de la función I2t.
Valores de ajuste del disparo Ig
El valor de ajuste del umbral de disparo Ig se expresa en múltiplos de In.
El valor de ajuste predeterminado del umbral de disparo Ig es igual al valor mínimo leído en el regulador:
-
0,40 × In para las unidades de control de intensidad nominal 40 A
-
0,20 × In para las unidades de control de intensidad nominal >40 A
La protección de defecto a tierra se puede desactivar poniendo el regulador Ig en la posición OFF.
La protección de defecto a tierra se puede volver a activar incluso si el regulador Ig se encuentra en la posición OFF:
-
mediante el ajuste fino con el teclado
-
Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)
-
Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)
En las dos tablas siguientes se indican los valores de ajuste (preajuste mediante regulador) y los rangos de ajuste (ajuste con el teclado).
En el teclado, el incremento es de 0,05 × In.
Para las unidades de control de intensidad nominal 40 A
|
Tipo de ajuste |
Valor o rango de ajuste (× In) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Preajuste mediante regulador |
0,40 |
0,40 |
0,50 |
0,60 |
0,70 |
0,80 |
0,90 |
1 |
Apagado |
|
Rango de ajuste con el teclado |
0,40 |
0,40 |
0,4-0,5 |
0,4-0,6 |
0,4-0,7 |
0,4-0,8 |
0,4-0,9 |
0,4-1 |
0,4-1 + OFF |
Para unidades de control de intensidad nominal >40 A
|
Tipo de ajuste |
Valor o rango de ajuste (× In) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Preajuste mediante regulador |
0,20 |
0,30 |
0,40 |
0,50 |
0,60 |
0,70 |
0,80 |
1 |
Apagado |
|
Rango de ajuste con el teclado |
0,20 |
0,2-0,3 |
0,2-0,4 |
0,2-0,5 |
0,2-0,6 |
0,2-0,7 |
0,2-0,8 |
0,2-1 |
0,2-1 + OFF |
El rango de precisión es de +/-10 %.
Valores de ajuste del retardo de tiempo tg
El valor de ajuste de la temporización tg se expresa en segundos. Los tiempos de retención y de corte se expresan en milisegundos.
El valor de ajuste predeterminado del retardo de tiempo tg es de 0 s con I2t apagado.
En la tabla siguiente se muestran los valores del retardo de tiempo tg en segundos (s) con la función I2t activada (I2t encendido) o no activada (I2t apagado). Los tiempos de retención y corte asociados se muestran en milisegundos (ms):
|
Función |
Valor de ajuste |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
tg con I2t apagado (s) |
0 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
|
tg con I2t encendido (s) |
– |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
|
Tiempo de retención (ms) |
20 |
80 |
140 |
230 |
360 |
|
Tiempo máximo de corte (ms) |
80 |
140 |
200 |
320 |
500 |
I2t Función de curva de tiempo inverso
La función de curva de tiempo inverso I2t para la protección de defecto a tierra funciona del mismo modo que la función de curva de tiempo inverso I2t para la protección de corto retardo.
Prueba de la protección de defecto a tierra
Se puede probar la protección de defecto a tierra para comprobar si funciona el disparo electrónico de la unidad de control. Utilice el teclado de la unidad de control MicroLogic 6 para realizar esta prueba.
La prueba de protección de defecto a tierra puede realizarse
con el candado bloqueado
o desbloqueado
.
Siga estos pasos para probar y restablecer la protección de defecto a tierra en las unidades de control MicroLogic 6.
|
Paso |
Acción |
Visualización |
|---|---|---|
|
1 |
Suministre una fuente de alimentación a la unidad de control para que la pantalla muestre el resultado de la prueba tras haberse disparado el interruptor automático. |
– |
|
2 |
Seleccione el modo de lectura de medida instantánea (la pantalla muestra la fase más cargada; en este ejemplo, la fase 2). |
|
|
3 |
Seleccione la pantalla de medida de corriente de defecto a tierra (el valor es un porcentaje del ajuste Ig). |
|
|
4 |
Acceda a la función de prueba de la protección de defecto a tierra pulsando la tecla . Aparece el pictograma y parpadea el pictograma . |
|
|
5 |
Solicite la prueba de la protección de defecto a tierra pulsando la tecla . El interruptor automático se dispara. Aparece la pantalla de disparo de la protección de defecto a tierra. |
|
|
6 |
Confirme la pantalla de disparo de defecto a tierra pulsando . El pictograma parpadea. |
|
|
7 |
Confirme pulsando de nuevo . La confirmación se muestra durante 2 s. |