DOCA0141ES-03

ComPact NSX100-250: protección de la distribución

MicroLogic Unidades de control 5.2 y 6.2 A o E y 7.2 E

MicroLogic 5.2 y  6.2A o E y  7.2E

40-160 A

Disparo reflejo

MicroLogic 5.2 y  6.2A o E y  7.2E

250 A

Disparo reflejo

MicroLogic  6.2A o E (protección de defecto a tierra)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?