Protección de largo retardo
Presentación
La protección de largo retardo en las unidades de control MicroLogic 5, 6 y 7 protege las aplicaciones de distribución eléctrica contra corrientes de sobrecarga. Es idéntica para las unidades de control MicroLogic 5, 6 y 7.
Principio de funcionamiento
La protección de largo retardo es I2t IDMT (Inverse Definite Minimum Time, tiempo mínimo definido inverso):
-
Integra la función de imagen térmica.
-
Se ajusta con el disparo Ir y con la temporización de disparo tr.
Ajuste de la protección de largo retardo
Ajuste el disparo Ir de la siguiente manera:
-
Con el dial de la unidad de control MicroLogic Ir para preajustar el valor y el teclado para ajustarlo correctamente
-
Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)
-
Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)
Ajuste el retardo de tiempo tr de la siguiente manera:
-
Con el teclado de la unidad de control MicroLogic
-
Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)
-
Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)
Valores de ajuste del disparo Ir
El rango de disparo de la protección de largo retardo es de 1,05 a 1,20 Ir de acuerdo con la norma IEC/EN 60947-2.
El valor de ajuste predeterminado del disparo Ir es la posición máxima del regulador In.
En la tabla siguiente se indica el valor de disparo Ir preajustado en el regulador:
|
Clasificación de In |
Valores de preajuste de Ir (A) en función de la intensidad nominal In de la unidad de control y de la posición del regulador |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 A |
18 |
18 |
20 |
23 |
25 |
28 |
32 |
36 |
40 |
|
100 A |
40 |
45 |
50 |
55 |
63 |
70 |
80 |
90 |
100 |
|
160 A |
63 |
70 |
80 |
90 |
100 |
110 |
125 |
150 |
160 |
|
250 A |
100 |
110 |
125 |
140 |
150 |
175 |
200 |
225 |
250 |
|
400 A |
160 |
180 |
200 |
230 |
250 |
280 |
320 |
360 |
400 |
|
630 A |
250 |
280 |
320 |
350 |
400 |
450 |
500 |
570 |
630 |
El rango de precisión es de +5 %/+20 %.
Utilice el teclado para efectuar el ajuste fino del valor, en incrementos de 1 A:
-
El valor máximo del rango de ajuste es el valor de preajuste del regulador.
-
El rango mínimo es 0,9 veces el valor de preselección mínimo (para el valor nominal de 400 A, el rango mínimo de ajuste es 100 A).
Ejemplo: Una unidad de control MicroLogic 5.2 con un valor nominal de In = 250 A se preajusta mediante el regulador en 140 A:
-
El valor mínimo de preajuste es 100 A.
-
El rango de ajuste fino del teclado es de 90 a 140 A.
Valores de ajuste del retardo de tiempo tr
El valor de ajuste mostrado es el valor del retardo de tiempo del disparo para una corriente de 6 × Ir.
El valor predeterminado de ajuste del retardo de tiempo tr es 16 (valor máximo), es decir, 16 s a 6 × Ir.
En la siguiente tabla se indica el valor de la temporización de disparo (en segundos) en función de la corriente presente en la carga para los valores de ajuste mostrados en la pantalla:
|
Corriente presente en la carga |
Temporización de disparo tr por valor de ajuste |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,5 |
1 |
2 |
4 |
8 |
16 |
|
|
1,5 x Ir |
15 s |
25 s |
50 s |
100 s |
200 s |
400 s |
|
6 x Ir |
0,5 s |
1 s |
2 s |
4 s |
8 s |
16 s |
|
7,2 x Ir |
0,35 s |
0,7 s |
1,4 s |
2,8 s |
5,5 s |
11 s |
El rango de precisión es de –20 %/+0 %.
Imagen térmica
La unidad de control utiliza el cálculo de una imagen térmica para evaluar el calentamiento del conductor y supervisar minuciosamente el estado térmico de los conductores.
Ejemplo:
Comparación del cálculo del aumento de calor sin imagen térmica (esquema A) y con imagen térmica (esquema B):

0 Corriente instantánea (cíclica) en la carga
1 Temperatura del conductor
2 Corriente calculada sin imagen térmica (diagrama A), con imagen térmica (diagrama B)
3 Disparo de la protección de largo retardo: Ir
-
Unidad de control sin imagen térmica: En cada pulso de corriente, la unidad de control solo tiene en cuenta el efecto térmico en el pulso en cuestión. No hay disparo a pesar de la acumulación de calor del conductor.
-
Unidad de control con imagen térmica: La unidad de control añade el efecto térmico de los impulsos de corriente sucesivos. El disparo se produce en función del estado térmico real del conductor.
Calentamiento de un conductor y curvas de disparo
Utilice el análisis de la ecuación de calentamiento de un conductor, recorrido por una corriente I, para caracterizar los fenómenos físicos:
-
Para corrientes de baja o media intensidad (I < Ir), la temperatura de equilibrio del conductor (durante un tiempo infinito) solo depende del valor de demanda cuadrático de la corriente. La temperatura límite corresponde a una corriente límite (disparo Ir de la protección de largo retardo de la unidad de control).
-
Para sobrecorrientes bajas (Ir < I < Isd), la temperatura del conductor solo depende de la energía I2t suministrada por la corriente. La temperatura límite es una curva I2t IDMT.
-
Para sobrecorrientes altas (I > Isd), el fenómeno es idéntico si la función I2t de la protección de corto retardo está activada (I2t encendido).
Memoria térmica
Las unidades de control MicroLogic5, 6 y 7 incorporan la función de memoria térmica, que garantiza que los conductores se enfrían incluso después del disparo. La duración del enfriamiento es de 20 minutos antes o después del disparo.