Protección instantánea
Presentación
La protección instantánea en las unidades de control MicroLogic 5, 6 y 7 protege todos los tipos de aplicaciones de distribución eléctrica contra corrientes de cortocircuito muy altas.
Es idéntica para las unidades de control MicroLogic 5, 6 y 7.
Principio de funcionamiento
La protección instantánea es un tiempo definido, establecido como disparo Ii sin temporización.
Ajuste de la protección de instantáneo
Ajuste el disparo Ii:
-
Con el teclado de la unidad de control MicroLogic
-
Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)
-
Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)
Valores de ajuste de umbral de disparo Ii
El valor de ajuste del umbral de disparo Ii se expresa en múltiplos de In.
El valor predeterminado de ajuste del disparo Ii es el valor de ajuste máximo (15, 12 u 11 × In según el valor nominal In de la unidad de control)
En la tabla siguiente se muestran los rangos de ajuste y los incrementos según el valor nominal In de la unidad de control MicroLogic.
Intensidad nominal In de la unidad de control |
Rango de ajuste |
Incrementos |
---|---|---|
100 A y 160 A |
1,5-15 × In |
0,5 × In |
250 A y 400 A |
1,5-12 × In |
0,5 × In |
630 A |
1,5-11 × In |
0,5 × In |
El rango de precisión es de +/-10 %.
El tiempo de retención es de 10 ms.
El tiempo máximo de corte es de 50 ms.