Modo de ajuste
Ajuste de la función de protección
ADVERTENCIA |
|---|
|
RIESGO DE DISPARO IMPREVISTO O FALLO DE DISPARO
Los ajustes de regulación de las protecciones solo
deberán ser realizados por personal eléctrico cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
Los ajustes de la función de protección se pueden establecer:
-
Mediante el regulador y ajuste fino en el teclado para las funciones de protección principales
-
Mediante teclado para todas las funciones de protección
La flecha hacia arriba de la pantalla indica la función de protección que se está ajustando.
Ajuste de una función de protección mediante regulador
Accione el regulador para ajustar las funciones de protección siguientes:
-
Los disparos Ir y Isd para la unidad de control MicroLogic 5
-
Los disparos Ir y Ig para la unidad de control MicroLogic 6
-
Los disparos Ir y IΔn para la unidad de control MicroLogic 7 con protección de diferencial integrada
Al girar el regulador, se producen simultáneamente los resultados siguientes:
-
Se selecciona la pantalla para la función de protección asignada al regulador.
-
Se desbloquea (si es necesario) el candado (la interfaz de desplazamiento se encuentra en el modo de ajuste de la función de protección).
-
Se ajusta la función de protección asignada al regulador según el valor indicado en el regulador y en pantalla.
Ajuste de la función de protección en el teclado
Utilice el teclado para realizar un ajuste fino de la función de protección:
-
El valor de ajuste no puede exceder el indicado por el regulador.
-
Se puede acceder con el teclado a todos los ajustes de la función de protección.
Pulse la tecla
sucesivamente para desplazarse
por las pantallas de las funciones de protección. El desplazamiento
es cíclico.
Navegue por los ajustes de las funciones de
protección con las teclas de navegación
y
.
-
Utilice la tecla
para seleccionar la función
que desee ajustar:-
La flecha hacia arriba indica la función seleccionada.
-
La flecha hacia abajo indica la fase. Varias flechas hacia abajo indican que el valor de todas las fases es el mismo (salvo para el ajuste de la protección del neutro).
-
El desplazamiento es cíclico.
-
-
Ajuste las funciones de protección con el teclado mediante las teclas
.Las flechas de navegación asociadas indican las posibilidades de ajuste:
Confirmación del ajuste
El valor de una función de protección establecido con el teclado debe:
-
Validarse pulsando la tecla
una vez (el pictograma parpadea en la pantalla). -
Y, a continuación, confirmarse pulsando de nuevo la tecla
(el texto se muestra durante 2 s).
Ejemplo de preajuste de una función de protección con regulador
En la tabla siguiente se ilustran el preajuste y el ajuste del disparo de la protección de largo retardo Ir en una unidad de control MicroLogic 5.2 con un valor nominal de 250 A
Pulse la
tecla
para pasar de una pantalla
de medición a la siguiente.
Pulse las teclas de navegación
,
y
para seleccionar la pantalla de medición
para cada una de las fases.
|
Paso |
Acción |
Empleo de |
Visualización |
|---|---|---|---|
|
1 |
Establezca el regulador Ir con el valor máximo (el candado se desbloquea automáticamente). Las flechas hacia abajo indican las tres fases (ajuste idéntico en cada fase). |
||
|
2 |
Gire el regulador Ir para colocarlo en el ajuste superior al valor necesario. |
||
|
3 |
El preajuste está listo:
|
||
|
4 |
Ajuste el valor exacto que se necesite para Ir en el teclado (en pasos de 1 A). |
||
|
5 |
Valide el ajuste (el pictograma parpadea). |
||
|
6 |
Confirme el ajuste. La confirmación se muestra durante 2 s. |
||
Ejemplo de ajuste de una función de protección en el teclado
En la tabla siguiente se muestra el ajuste del retardo de tiempo de la protección de largo retardo tr en una unidad de control MicroLogic 5.2.
Pulse la tecla
para pasar de una pantalla
a la siguiente.
Pulse las teclas de navegación
,
y
para seleccionar la pantalla de cada una de
las fases.
Verificación del ajuste de la función de protección
En el modo de ajuste de la función de protección, un ajuste puede ser un valor relativo.
En el modo de lectura de la función de protección, el ajuste es un valor real (por ejemplo, en amperios).
Si desea, por ejemplo, determinar el valor real de una función que se está ajustando como valor relativo antes de validarla:
Ejemplo de verificación de un ajuste de la función de protección
En la tabla siguiente se muestra a modo de ejemplo la verificación del ajuste para el disparo Isd de la protección de corto retardo en una unidad de control MicroLogic 5.2 que se está ajustando:
|
Paso |
Acción |
Empleo de |
Visualización |
|---|---|---|---|
|
1 |
La pantalla está en el modo de ajuste en la función Isd: |
– |
|
|
2 |
Bloquee el ajuste: |
||
|
3 |
Desbloquee el ajuste: |
ADVERTENCIA