计数器命令
预置计数器
用户可以从寄存器 571 到 578 读取计数器的值。
如要预置计数器,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
42638 |
命令代码 = 42638 |
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
22 |
参数的数量(字节)= 22 |
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
目的地 = 4353 (0x1100) |
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
命令的安全类型 |
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
命令的密码:Administrator 用户类型的密码 |
0x1F45 |
8006 |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
0–65534 = 预置 OF 计数器的值 65535 = 不预置 OF 计数器的值 |
0x1F46 |
8007 |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
0–65534 = 预置 SD 计数器的值 65535 = 不预置SD计数器的数值 |
0x1F47 |
8008 |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
0–65534 = 预置 SDE 计数器的值 65535 = 不预置SDE计数器的数值 |
0x1F48 |
8009 |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
0–65534 = 预置分闸断路器命令计数器的值 65535 = 不预置分闸断路器命令计数器的数值 |
0x1F49 |
8010 |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
0–65534 = 预置合闸断路器命令计数器的值 65535 = 不预置闭合断路器命令计数器的数值 |
0x1F4A |
8011 |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
0–65534 = 预置复位断路器命令计数器的值 65535 = 不预置复位断路器命令计数器的数值 |
设置阈值
用户可以从寄存器 581 到 582 读取阈值。
如要设置阈值,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
42639 |
命令代码 = 42639 |
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
22 |
参数的数量(字节)= 22 |
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
目的地 = 4353 (0x1100) |
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
命令的安全类型 |
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
命令的密码:Administrator 用户类型的密码 |
0x1F45 |
8006 |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
0–65534 = OF 计数器阈值 65535 = 不更改 OF 计数器阈值 |
0x1F46 |
8007 |
1 |
– |
INT16U |
65535 |
65535(未针对 SD 计数器设置阈值) |
0x1F47 |
8008 |
1 |
– |
INT16U |
65535 |
65535(未针对 SDE 计数器设置阈值) |
0x1F48 |
8009 |
1 |
– |
INT16U |
65535 |
65535(未针对断路器分闸命令计数器设置阈值) |
0x1F49 |
8010 |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
0–65534 = 合闸断路器命令计数器的阈值 65535 = 不更改合闸断路器命令计数器的阈值 |
0x1F4A |
8011 |
1 |
– |
INT16U |
65535 |
65535(未针对断路器复位命令计数器设置阈值) |