IP 网络参数
网络参数
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
0x27FF–0x2800 |
10240-10241 |
R |
– |
INT32 |
0–1 |
网络配置模式:
|
IPv4 参数
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
0x2823–0x2824 |
10276-10277 |
R-WC |
– |
INT32U |
0-2 |
IPv4 地址获取模式,利用 EcoStruxure Power Commission 软件设置:
|
0x2825–0x2826 |
10278-10279 |
R |
– |
INT32U |
– |
IPv4 地址获取状态:
|
0x2827–0x2828 |
10280-10281 |
R-WC |
– |
INT32U |
– |
IFE 通讯接口的 IPv4 地址 示例:169.254.1.1 寄存器 10280 = 0xA9FE 寄存器 10281 = 0x0101 |
0x2829–0x282A |
10282-10283 |
R-WC |
– |
INT32U |
– |
IPv4 子网掩码 示例:255.255.0.0 寄存器 10282 = 0xFFFF 寄存器 10283 = 0x0000 |
0x282B–0x282C |
10284-10285 |
R-WC |
– |
INT32U |
– |
IPv4 默认网关地址 示例:169.154.1.1 寄存器 10284 = 0xA9FE 寄存器 10285 = 0x0101 |
0x282D–0x2846 |
10286-10311 |
– |
– |
– |
– |
保留 |