预警
一般说明
EcoStruxure Power Commission 软件启用对以下 3 种预警的配置:
-
长延时保护预警 (PAL Ir)
-
接地故障保护预警 (PAL Ig)
-
接地漏电保护预警 (PAL IΔn)
每个报警都有一个相应的报警代码:
-
PAL Ir = 1013
-
PAL Ig = 1014
-
PAL IΔn = 1015
每个报警有一个优先级,可以用来控制 FDM121 显示器上的报警显示信息:
-
无优先级 = N/A(不受影晌)
-
低优先级 = 1。FDM121 显示器上无报警显示。
-
中优先级 = 2。FDM121 显示 LED 常亮。
-
高优先级 = 3。FDM121 显示器 LED 闪烁,同时一个弹出屏幕,提醒用户报警已激活。
有关报警优先级与 FDM121 显示器之间的关系的详细信息,请参阅 DOCA0188•• ComPacT NSX MicroLogic 5/6/7 脱扣单元 - 用户指南。
预警寄存器描述了预警设置:
|
地址 |
寄存器 |
描述 |
|---|---|---|
|
0x19F9–0x1A02 |
6650-6659 |
长延时保护预警 (PAL Ir) |
|
0x1A03–0x1A0C |
6660-6669 |
接地故障保护预警 (PAL Ig) |
|
0x1A0D–0x1A16 |
6670-6679 |
接地漏电保护预警 (PAL IΔn) |
长延时保护预警 (PAL Ir)
如要读取长延时保护预警参数,需要使用一个 10 寄存器的读取请求。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x19F9 |
6650 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
MSB 描述报警的活动状态:0 = 开,1 = 关。出厂设置为 0 分钟(开)。 最低有效位说明报警的优先级:不适用、1、2 或 3。出厂设置为 2(中优先级)。 |
|
0x19FA |
6651 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
0x19FB |
6652 |
R |
1 |
% |
INT16 |
(1) |
Ir 吸合电流值的百分比。出厂设置为 90。 |
|
0x19FC |
6653 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
0x19FD |
6654 |
R |
1 |
s |
INT16U |
1 |
吸合延时(固定为 1 秒) |
|
0x19FE |
6655 |
R |
1 |
% |
INT16 |
(1) |
Ir 释放电流值的百分比。出厂设置为 85。 |
|
0x19FF |
6656 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
0x1A00 |
6657 |
R |
1 |
s |
INT16U |
1 |
释放延时(固定为 1 秒) |
|
0x1A01-0x1A02 |
6658– 6659 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
(1) 对于配电应用,范围为 40-100。对于电机应用,范围为 10-95。 |
|||||||
接地故障保护预警 (PAL Ig)
如要读取接地故障保护预警参数,需要使用一个 10 寄存器的读取请求。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1A03 |
6660 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
MSB 描述报警的活动状态:0 = 开,1 = 关。出厂设置为 0 分钟(开)。 最低有效位说明报警的优先级:不适用、1、2 或 3。出厂设置为 2(中优先级)。 |
|
0x1A04 |
6661 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
0x1A05 |
6662 |
R |
1 |
% |
INT16 |
40-100 |
Ig 吸合电流值的百分比。出厂设置为 90。 |
|
0x1A06 |
6663 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
0x1A07 |
6664 |
R |
1 |
s |
INT16U |
1 |
吸合延时(固定为 1 秒) |
|
0x1A08 |
6665 |
R |
1 |
% |
INT16 |
40-100 |
Ig 释放电流值的百分比。出厂设置为 85。 |
|
0x1A09 |
6666 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
0x1A0A |
6667 |
R |
1 |
s |
INT16U |
1 |
释放延时(固定为 1 秒) |
|
0x1A0B-0x1A0C |
6668-6669 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
接地漏电保护预警 (PAL IΔn)
如要读取接地漏电保护预警参数,需要使用一个 10 寄存器的读取请求。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1A0D |
6670 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
MSB 描述报警的活动状态:0 = 开,1 = 关。出厂设置为 0 分钟(开)。 最低有效位说明报警的优先级:不适用、1、2 或 3。出厂设置为 2(中优先级)。 |
|
0x1A0E |
6671 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
0x1A0F |
6672 |
R |
1 |
% |
INT16 |
50-80 |
IΔn 吸合电流值的百分比。出厂设置为 90。 |
|
0x1A10 |
6673 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
0x1A11 |
6674 |
R |
1 |
s |
INT16U |
1 |
吸合延时(固定为 1 秒) |
|
0x1A12 |
6675 |
R |
1 |
% |
INT16 |
50-80 |
IΔn 释放电流值的百分比。出厂设置为 85。 |
|
0x1A13 |
6676 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
0x1A14 |
6677 |
R |
1 |
s |
INT16U |
1 |
释放延时(固定为 1 秒) |
|
0x1A15- 0x1A16 |
6678– 6679 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |