DOCA0213ZH-02

事件历史记录

一般说明

BSCM 模块事件日志寄存器描述最后 10 个事件。BSCM 模块事件格式对应一系列记录,共有 10 个。每个记录包括 5 个寄存器,它们用来说明一个 BSCM 模块事件。

用户需要使用一个 5x(n) 寄存器的读取请求,才能读取最后 n 个 BSCM 模块事件记录,其中 5 表示每个事件记录的寄存器数量。

比如,如要读取 BSCM 模块事件日志的最后 3 个 BSCM 模块事件记录,那么用户需要使用一个 5x3 = 15 寄存器的读取请求:

  • 前5个寄存器说明第一个 BSCM 模块事件记录(最新事件)。

  • 接下来的5个寄存器说明第二个 BSCM 模块事件记录。

  • 最后5个寄存器说明第三个 BSCM 模块事件记录。

地址

寄存器

描述

0x0259

602

事件计数器

0x025A–0x025E

603-607

事件记录 1(最新事件)

0x025F–0x0263

608-612

事件记录 2

0x0264–0x0268

613-617

事件记录 3

0x0269– 0x026D

618-622

事件记录 4

0x026E–0x0272

623-627

事件记录 5

0x0273–0x0277

628-632

事件记录 6

0x0278–0x027C

633-637

事件记录 7

0x027D–0x0281

638-642

事件记录 8

0x0282–0x0286

643-647

事件记录 9

0x0287–0x028B

648-652

事件记录 10(最早事件)

事件计数器

当记录新事件时,事件计数器会递增。如果计数器达到最大值 65535,并且又记录了新事件,那么计数器会被复位为 0。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x0259

602

R

1

INT16U

0-65535

BSCM 模块事件计数器

事件记录

事件记录寄存器的顺序和描述与事件记录 1 相同:

事件 1(最新事件)

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x025A

603

R

1

INT16U

0-65535

BSCM 模块事件标识(参见下节)

0x025B–

0x025D

604–

606

R

ULP DATE

事件的日期和时间 数据类型:ULP DATE

0x025E

607

R

1

INT16U

1–2

事件状态

1 = 事件发生

2 = 事件结束

事件标识

事件标识

事件

1024

SD 触点变化(发生 = 闭合到 SD 位置)

1025

达到 OF 计数器的阈值

1026

达到合闸命令计数器的阈值

1027

STOP(内部故障)

1028

ERROR(内部故障)

1029

OF 触点变化(发生 = 断开到闭合位置)

1030

SDE 触点变化(发生 = 闭合到 SDE 位置)

1031

手动/自动模式(发生 = 手动到自动位置)

1040

分闸命令

1041

合闸命令

1042

复位命令

注: 如果出现停止事件,必须更换 BSCM 模块。如果出现错误事件,建议更换 BSCM 模块(核心保护功能仍然有效,但是最好还是更换 BSCM 模块)。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?