BSCM 模块命令和错误代码列表
命令列表
下表列出了可用的 BSCM 模块命令、它们的相应命令代码以及用户类型:按照相应的命令执行程序。
命令 |
命令代码 |
用户类型 |
---|---|---|
分闸断路器 分闸断路器 |
904 |
Administrator 或 Operator |
合闸断路器 合闸断路器 |
905 |
Administrator 或 Operator |
复位断路器 复位断路器 |
906 |
Administrator 或 Operator |
启用/禁用合闸命令 启用/禁用断路器合闸命令 |
910 |
Administrator 或 Operator |
启用/禁用自动复位 启用/禁用自动复位 |
42636 |
Administrator |
即使 SDE 动作也启用/禁用复位 即使 SDE 动作也启用/禁用复位 |
42637 |
Administrator |
预置计数器 预置计数器 |
42638 |
Administrator |
设置阈值 设置阈值 |
42639 |
Administrator |
错误代码
由 BSCM 模块命令生成的错误代码被返回在寄存器 8021 中。除了普通错误代码,BSCM 命令还会生成以下错误代码:
错误代码 |
描述 |
---|---|
4363 (0x110B) |
BSCM 模块顺序错误。 |
4503 (0x1197) |
断路器脱扣。必须在执行命令之前将其复位。 |
4504 (0x1198) |
断路器已经合闸。 |
4505 (0x1199) |
断路器已经分闸。 |
4506 (0x119A) |
断路器已经复位。 |
4507 (0x119B) |
执行器处于手动模式。不允许使用远程命令。 |
4508 (0x119C) |
执行器不存在。 |
4510 (0x119E) |
仍在执行先前的命令。 |
4511 (0x119F) |
在设置了 SDE 的情况下禁止复位命令。 |
4512 (0x11A0) |
启用了禁用合闸命令。 |
任何其他正错误代码都指示内部错误。