DOCA0213ZH-02

IFM 通讯接口标识

IFM 通讯接口固件版本

IFM 通讯接口固件版本数据从寄存器 11776 开始,最大长度为 8 个寄存器。

固件版本为 ASCII 字符串,采用 XXX.YYY.ZZZ 格式,其中:

  • XXX = 主版本号 (000–127)

  • YYY = 次版本号 (000–255)

  • ZZZ = 修订号 (000–255)

版本号结尾为 NULL 字符。

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x2DDF-0x2DEE

11744-11759

R

OCTET STRING

设备系列

0x2DEF-0x2DF6

11760-11767

R

OCTET STRING

产品系列

0x2DF7-0x2DFE

11768-11775

R

OCTET STRING

产品型号

0x2DFF-0x2E04

11776-11781

R

OCTET STRING

固件版本

IFM 通讯接口 TRV00210 或 STRV00210 的序列号

IFM 通讯接口 TRV00210 或 STRV00210 的序列号最多包含 11 个字母数字字符,其格式如下:PPYYWWDnnnn。

  • PP = 工厂代码

  • YY = 制造年份 (0599)

  • WW = 在哪周制造 (0153)

  • D = 在星期几制造 (17)

  • nnnn = 当天的设备生产编号 (00019999)

如要读取 IFM 通讯接口序列号,必须使用一个 6 寄存器的读取请求。

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x2E07

11784

R

OCTET STRING

‘PP’

0x2E08

11785

R

OCTET STRING

‘05’–‘99’

‘YY’

0x2E09

11786

R

OCTET STRING

‘01’–‘53’

‘WW’

0x2E0A

11787

R

OCTET STRING

D:‘1’-‘7’

n:‘0’–‘9’

‘Dn’

0x2E0B

11788

R

OCTET STRING

‘00’–‘99’

‘nn’

0x2E0C

11789

R

OCTET STRING

‘0’–‘9’

‘n’(序列号结尾为 NULL 字符)

IFM 通讯接口 LV434000 的序列号

IFM 通讯接口 LV434000 的序列号最多包含 17 个字母数字字符,其格式如下:PPPPPPYYWWDLnnnn0。

  • PPPPPP = 工厂代码(示例:BATAM 工厂代码为 0000HL)

  • YY = 制造年份 (0599)

  • WW = 在哪周制造 (0153)

  • D = 在星期几制造 (17)

  • L = 生产线或机器编号(09az

  • nnnn = 当天的设备生产编号 (00019999)

如要读取 IFM 通讯接口序列号,必须使用一个 10 寄存器的读取请求。

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x2E5C-0x2E5E

11869-11871

R

OCTET STRING

‘PPPPPP’

0x2E5F

11872

R

OCTET STRING

‘05’–‘99’

‘YY’

0x2E60

11873

R

OCTET STRING

‘01’–‘53’

‘WW’

0x2E61

11874

R

OCTET STRING

D:‘1’-‘7’

L:‘0’–‘9’或‘a’–‘z’

‘DL’

0x2E62

11875

R

OCTET STRING

‘00’–‘99’

‘nn’

0x2E63

11876

R

OCTET STRING

‘00’–‘99’

‘nn’

0x2E64-0x2E65

11877-11878

R

OCTET STRING

‘0’

‘0’(序列号结尾为 NULL 字符)

当前日期和时间

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x2E73-0x2E76

11892-11895

R-WC

DATETIME

DATETIME 格式的当前日期和时间

0x2E77-0x2E78

11896-11897

R

INT32U

0x00-0xFFFFFFFF

从上一次启动计数的秒数

产品标识

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x2E7C

11901

R

INT16U

产品标识 = 15146(对于 IFM 通讯接口)

IFM 通讯接口 LV434000 的硬件版本

IFM 通讯接口 LV434000 的硬件版本数据从寄存器 11922 开始,最大长度为 10 个寄存器。

硬件版本是使用格式 XXX.YYY.ZZZ 的 ASCII 字符串,其中:

  • XXX = 主版本号 (000-127)

  • YYY = 次版本号 (000-255)

  • ZZZ = 修订号 (000255)

版本号结尾为 NULL 字符。

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x2E91-0x2E96

11922-11927

R

OCTET STRING

硬件版本

读取设备标识

“读取设备标识”功能用于以标准化方式访问设备识别所需的信息。其描述包括一组对象(ASCII 字符串)。

www.modbus.org 中全面介绍了“读取设备标识”功能。

用于标识 IFM 通讯接口的编码如下:

名称

类型

描述

供应商名称

OCTET STRING

‘Schneider Electric’(18 个字符)

产品代码

OCTET STRING

‘LV434000’ 或 'TRV00210' (1) 或 ‘STRV00210’

固件版本

OCTET STRING

源自 IFM 通讯接口版本 002.002.000 的 ‘XXX.YYY.ZZZ’

供应商 URL

OCTET STRING

‘https://www.se.com’(33 个字符)

产品名称

OCTET STRING

‘ULP/Modbus SL 通讯接口模块’

IFM 通讯接口 TRV00210 包含 IFM 旧固件时,(1) 产品代码将返回 ‘TRV00210-L’。有关更多信息,请参阅 MasterPacT Legacy 用户指南Modbus

@ Adrien > Confirm that 'LV434000' is returned for LV434000 with legacy firmware ??? Define the specificities of data and command for IFM legacy firmware ???

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?