DOCA0213ZH-02

简介

概述

IFE 通讯接口可使配有 ComPacTPowerPacTMasterPacT 断路器的智能模块单元 (IMU) 能够连接至 Ethernet 网络。每个断路器都拥有自己的 IFE 通讯接口和相应的 IP 地址。

IFE 通讯接口的类型

IFE 通讯接口有两种类型:

  • 用于单个断路器的 IFE 以太网通讯接口,部件号为 LV434001

    此类型的 IFE 通讯接口是用于 ComPacTPowerPacTMasterPacT 断路器的 Ethernet 接口。

    注: 部件号为 LV434001IFE 通讯接口替代部件号为 LV434010IFE 通讯接口。LV434001 具有实时时钟 (RTC) 功能,允许最远达 20 m (65.6 ft) 的 ULP 连接。在 IFE 通讯接口的整个寿命期内,部件号 LV434010 的连接理论上不超过 5 m (16.4 ft)。
  • IFE 以太网交换机服务器,部件号为 LV434002

    此类型的 IFE 通讯接口是 Ethernet 接口,用于 ComPacTPowerPacTMasterPacT 断路器以及 Modbus SL (Serial Line) 连接设备的服务器。

    注: 部件号为 LV434002IFE 服务器完全替代部件号为 LV434011IFE 服务器。LV434002 具有实时时钟 (RTC) 功能,允许最远达 20 m (65.6 ft) 的 ULP 连接。在 IFE 服务器的整个寿命期内,部件号 LV434011 的连接理论上不超过 5 m (16.4 ft)。

IFE 通讯接口特色

IFE 通讯接口的主要特色包括:

  • 用于简单菊花链式连接的双 Ethernet 端口

  • 设备配置文件网络服务,用于发现局域网 (LAN) 上的 IFE 通讯接口

  • ULP 兼容性,用于交换机中的 IFE 通讯接口的定位

  • 用于 ComPacT、PowerPacTMasterPacT 断路器的 Ethernet 接口

  • 用于 Modbus SL 连接设备的服务器(仅适用于部件号为 LV434002IFE 服务器)

  • 嵌入式设置网页

  • 嵌入式监控网页

  • 嵌入式控制网页

  • 针对连接到 IFE 通讯接口的断路器的内置电子邮件报警通知。

注: IFE 通讯接口的嵌入式交换机不支持环型拓扑,因为其没有回环保护功能。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?