数字量输入
数字量输入寄存器映射
每个数字量输入描述都包含 80 个寄存器。数字量输入 2、3、4、5 和 6 的顺序和描述与数字量输入 1 的相同。
IO 模块 |
数字量输入编号 |
数字量输入地址 |
数字量输入寄存器 |
---|---|---|---|
IO 1 |
I1 |
0x3669–0x36B8 |
13930-14009 |
I2 |
0x36B9–0x3708 |
14010-14089 |
|
I3 |
0x3709–0x3758 |
14090-14169 |
|
I4 |
0x3759–0x37A8 |
14170-14249 |
|
I5 |
0x37A9–0x37F8 |
14250-14329 |
|
I6 |
0x37F9–0x3848 |
14330-14409 |
|
IO 2 |
I1 |
0x4221–0x4270 |
16930-17009 |
I2 |
0x4271–0x42C0 |
17010-17089 |
|
I3 |
0x42C1–0x4310 |
17090-17169 |
|
I4 |
0x4311–0x4360 |
17170-17249 |
|
I5 |
0x4361–0x43B0 |
17250-17329 |
|
I6 |
0x43B1–0x4400 |
17330-17409 |
IO 1 的数字量输入 1 寄存器
IO 2 数字量输入 1 寄存器的顺序和描述与 IO 1 的相同:
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
位 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3669 |
13930 |
R |
– |
INT16U |
– |
– |
寄存器 13931 每个位的特性:
|
0x366A |
13931 |
R |
– |
INT16U |
– |
0 |
数字量输入状态:
|
1 |
数字量输入强制状态:
|
||||||
2-15 |
保留 |
||||||
0x366B–0x366E |
13932-13935 |
R |
– |
DATETIME |
– |
– |
最后输入转换的时间戳:
输入信号类型为标称数字量输入时有效(对于脉冲数字量输入无效)。 |
0x366F–0x3670 |
13936-13937 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
0x3671–0x3672 |
13938-13939 |
R |
– |
INT32U |
0-4294967294 |
– |
输入计数器值 此计数器随着输入的每个上升沿而递增。 输入信号类型为标称数字量输入时有效。 |
0x3673–0x3676 |
13940-13943 |
R |
– |
DATETIME |
– |
– |
最新输入变更计数器预置/重置的时间戳 输入信号类型为标称数字量输入时有效。 |
0x3677–0x3678 |
13944-13945 |
R |
– |
INT32U |
0-4294967294 |
– |
接收到的脉冲数 输入信号类型为脉冲数字量输入时有效。 |
0x3679–0x367C |
13946-13949 |
R |
– |
INT64 |
– |
– |
可复位消耗值 值 = 脉冲权重 x 接收到的脉冲数 输入信号类型为脉冲数字量输入时有效。 |
0x367D–0x3680 |
13950-13953 |
R |
– |
INT64 |
– |
– |
累积的不可复位消耗值 输入信号类型为脉冲数字量输入时有效。 |
0x3681–0x3684 |
13954-13957 |
R |
– |
DATETIME |
– |
– |
最新可复位消耗值复位的时间戳 输入信号类型为脉冲数字量输入时有效。 |
0x3685–0x3686 |
13958-13959 |
R |
W |
FLOAT32 |
– |
– |
功率计算 有效,如果
|
0x3687–0x369E |
13960-13983 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
– |
数字量输入标识利用 45 个 ASCII 字符进行编码(1) |
0x369F–0x36A0 |
13984-13985 |
R |
s |
FLOAT32 |
0.003-1 |
– |
数字量输入 1 过滤时间 |
0x36A1 |
13986 |
R |
– |
INT16U |
0–1 |
– |
输入触点类型 (1)
|
0x36A2 |
13987 |
R |
– |
INT16U |
0–1 |
– |
输入信号类型 (1)
|
0x36A3 |
13988 |
R |
– |
INT16U |
0–1 |
– |
脉冲极性 (1)
输入信号类型为脉冲数字量输入时有效。 |
0x36A4 |
13989 |
R |
– |
INT16U |
1–4 |
– |
脉冲单位 (1)
输入信号类型为脉冲数字量输入时有效。 |
0x36A5–0x36A6 |
13990-13991 |
R |
– |
FLOAT32 |
1-16777215 |
– |
脉冲权重 (1) (2) 输入信号类型为脉冲数字量输入时有效。 出厂设置 = 1.0 |
0x36A7–0x36A8 |
13992-13993 |
R |
– |
INT32U |
1-4294967294 |
– |
输入计数器阈值 (1) 输入信号类型为标称数字量输入时有效。 出厂设置 = 5000 |
0x36A9–0x36B8 |
13994-14009 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
(1) 使用 EcoStruxure Power Commission 软件设置的值。 (2) 示例:
|