配置
一般说明
IFM 通讯接口有两种配置可用:
-
自动配置(自动速度检测功能打开,出厂设置):当连接到 Modbus 网络时,IFM 通讯接口自动检测网络参数。
-
个性化配置(自动速度检测功能关闭):用户可以使用 EcoStruxure Power Commission 软件个性化设置网络参数。
自动配置
通过 IFM 通讯接口前面板上的两个地址旋转开关来定义 Modbus 服务器地址。当连接到 Modbus Serial Line 网络时,IFM 通讯接口会自动速度检测网络速度和奇偶性。自动速度检测算法会检测可用的波特率以及校验位,并自动检测 Modbus Serial Line 通讯网络参数。为了让自动速度检测算法有效运行,Modbus 客户端必须在 Modbus 网络上发送至少 25 帧信息。
传输格式为二进制格式,起始位 1 个,数据位 8 个,偶校验或奇校验为 1 个停止位,无奇偶校验时为 2 个停止位。
如果自动检测算法没有检测网络参数,建议按以下步骤操作:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
|
|
2 |
在任意地址并针对任何数量的寄存器,将读取多个寄存器请求(功能代码 0x03)发送到服务器 1。 |
|
3 |
该请求至少要发送 25 次。 |
个性化配置
通过 IFM 通讯接口前面板上的两个地址旋转开关来定义 Modbus 服务器地址。
用户可以禁用自动速度检测选项,并用 EcoStruxure Power Commission 软件设置以下 Modbus Serial Line 通讯网络参数:
-
波特率:4800、9600、19200 和 38400 波特。
-
偶校验、奇校验、无(可以选择 1 个停止位或如果没有校验位的话选择 2 个停止位)。