描述
Modbus 通讯
Modbus 通讯选件可以将 Schneider Electric 低压断路器连接到一个监控器或带有 Modbus 客户端通讯通道的任何其它设备。
断路器可以采用如下连接方式:
-
使用诸如以下的专用接口,借助 Modbus 协议,连接到 RS-485 Serial Line 网络:
-
BSCM Modbus SL/ULP 模块和 Modbus SL 集线器。
-
用于单个断路器的 IFM Modbus SL 接口。
-
-
使用诸如以下的专用接口,借助 Modbus TCP/IP 协议,连接到 Ethernet 网络:
-
用于单个断路器的 IFE Ethernet 接口。
-
IFE Ethernet 交换机服务器。
-
访问功能
Modbus 通讯选件可访问多种功能,其中包括:
-
读取计量信息和诊断数据
-
读取状态条件和远程操作
-
传输带有时间戳的日志
-
显示保护设置
-
读取断路器标识和配置数据
-
远程控制断路器
-
设置绝对时间和同步化
本列表取决于智能模块单元 (IMU) 的组成部件(断路器类型、MicroLogic 脱扣单元类型等)以及具有的功能。