DOCA0213ZH-02

简介

商业型号为 LV434220BSCM Modbus SL/ULP 模块是一种断路器状态控制模块,可用于通过以下方式进行数据通讯:

  • Modbus Serial Line 通讯网络

  • ULP 通讯网络

BSCM Modbus SL/ULP 模块与以下设备一起使用:

  • 配备有以下器件的 ComPacT NSX 断路器:

    • 热磁脱扣单元

    • MicroLogic 电子脱扣单元

  • 配备有热磁脱扣单元的 ComPacT NSX DC 断路器

  • ComPacT NSX 隔离开关

注: BSCM Modbus SL/ULP 模块不能安装在 ComPacT NSX400K 断路器中。

将交换以下数据:

  • OFSDE 的断路器状态(来自 BSCM Modbus SL/ULP 模块)

  • SD 断路器状态(来自 BSCM Modbus SL/ULP 模块的 SD 辅助触点或 NSX 线缆(如有))

  • 通讯电动机构(如有)的控制指令:分闸、合闸和复位

  • 操作员帮助信息:存储最近 10 个事件

当连接到 MicroLogic 567 脱扣单元时,BSCM Modbus SL/ULP 模块提供对 MicroLogic 数据的访问。

BSCM Modbus SL/ULP 模块可在以下模式下使用:

  • Modbus SL 模式

  • Modbus SLULP 模式

  • ULP 模式

BSCMModbus SL 模式

在仅 Modbus SL 模式下, BSCM Modbus SL/ULP 模块用于使用商业型号为 LV434224Modbus SL 集线器将 ComPacT NSX 断路器连接到 Modbus Serial Line 通讯网络。如要读取 BSCM Modbus SL/ULP 模块上的 SD 状态,请为 BSCM Modbus SL/ULP 模块使用商业型号为 LV434210SD 辅助触点。

BSCM Modbus SLULP 模式

Modbus SLULP 模式下,BSCM Modbus SL/ULP 模块用于将 ComPacT NSX 断路器连接到:

  • Modbus Serial Line 通讯网络(藉由 Modbus SL 集线器)

  • ULP 模块,如 IO 模块 1IO 模块 2FDM121 显示器(藉由 NSX 线缆)

BSCMULP 模式

在仅 ULP 模式下,BSCM Modbus SL/ULP 模块不用作 Modbus SL 通讯接口。

它用于使用 NSX 线缆藉由 ULP 通讯网络将 ComPacT NSX 断路器连接到 ULP 模块(如 IFMIFE 通讯接口)。其他附件(如 IO 模块和 FDM121 显示器)也可以连接到同一 ULP 通讯网络。

如果系统电压高于 480 Vac 或 480 Vdc,且低于或等于 690 Vac 或 690 Vdc,则它是唯一允许的 BSCM Modbus SL/ULP 模块模式,同时还应使用商业型号为 LV434204 的绝缘 NSX 线缆。

ULP 模式下的商业型号为 LV434220BSCM Modbus SL/ULP 模块可替代商业型号为 LV434205BSCM 模块。

建议仅将处于仅 ULP 模式的 BSCM Modbus SL/ULP 模块与抽出式和插入式断路器一起使用。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?