脱扣日志
一般说明
脱扣日志寄存器描述最后 17 次脱扣。脱扣日志格式对应一系列记录,共有 17 个。每个记录包括 7 个寄存器,它们用来说明一个脱扣。
当脱扣日志寄存器不使用时,返回 32768 (0x8000)。
脱扣记录编号
用户需要使用7x(n)寄存器的读取功能来读取最后n个脱扣记录,其中7表示每个脱扣记录的寄存器数量。
比如,如要读取脱扣日志的最后 4 个脱扣记录,那么用户需要使用一个 7x4=28 寄存器的读取请求:
-
前 7 个寄存器描述第一个脱扣记录(最新的脱扣)。
-
接下来的 7 个寄存器描述第二个脱扣记录。
-
最后 7 个寄存器描述第三个脱扣记录。
-
最后 7 个寄存器描述第四个脱扣记录。
地址 |
寄存器 |
描述 |
---|---|---|
0x238B–0x2391 |
9100-9106 |
脱扣记录 1(最新的脱扣) |
0x2392–0x2398 |
9107-9113 |
脱扣记录 2 |
0x2399–0x239F |
9114-9120 |
脱扣记录 3 |
0x23A0–0x23A6 |
9121-9127 |
脱扣记录 4 |
0x23A7–0x23AD |
9128-9134 |
脱扣记录 5 |
0x23AE–0x23B4 |
9135-9141 |
脱扣记录 6 |
0x23B5–0x23BB |
9142-9148 |
脱扣记录 7 |
0x23BC–0x23C2 |
9149-9155 |
脱扣记录 8 |
0x23C3–0x23C9 |
9156-9162 |
脱扣记录 9 |
0x23CA–0x23D0 |
9163-9169 |
脱扣记录 10 |
0x23D1–0x23D7 |
9170-9176 |
脱扣记录 11 |
0x23D8–0x23DE |
9177-9183 |
脱扣记录 12 |
0x23DF–0x23E5 |
9184-9190 |
脱扣记录 13 |
0x23E6–0x23EC |
9191-9197 |
脱扣记录 14 |
0x23ED–0x23F3 |
9198-9204 |
脱扣记录 15 |
0x23F4–0x23FA |
9205-9211 |
脱扣记录 16 |
0x23FB–0x2401 |
9212-9218 |
脱扣记录17 (最早的脱扣) |
脱扣记录
如要读取脱扣记录,用户必须使用一个 7 寄存器的读取请求。
脱扣记录寄存器的顺序和描述与脱扣记录 1 相同:
脱扣记录 1(最新的脱扣) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
0x238B |
9100 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
脱扣代码(参见下节) |
0x238C– 0x238E |
9101– 9103 |
R |
– |
– |
ULP DATE |
– |
事件(脱扣或确认)的日期和时间 数据类型:ULP DATE |
0x238F |
9104 |
R |
1 |
– |
INT16U |
1–2 |
事件类型 最高有效位 = 0(保留) 事件发生:最低有效位 = 1 事件结束:最低有效位 = 2 |
0x2390 |
9105 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–5 |
故障相 0 = 故障(无故障相) 1 = 相 1 2 = 相 2 3 = 相 3 4 = N 相 5 = 相 1 2 3(电机应用、接地故障、接地漏电) |
0x2391 |
9106 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0-65535 |
断续电流(峰值)(1) |
(1) 测量视应用而定:
|
脱扣代码
脱扣代码 |
描述 |
---|---|
1000 (0x03E8) |
长延时保护 Ir |
1001 (0x03E9) |
短延时保护 Isd |
1002 (0x03EA) |
瞬时保护 Ii |
1003 (0x03EB) |
接地故障保护 Ig |
1004 (0x03EC) |
接地漏电保护 IΔn |
1005–1009 (0x03ED–0x03F1) |
保留 |
1010 (0x03F2) |
集成瞬时保护 |
1011 (0x03F3) |
STOP(脱扣单元内部故障) |
1012 (0x03F4) |
瞬时接地漏电保护 |
1013–1031 (0x03F5–0x0407) |
保留 |
1032 (0x0408) |
电机不平衡保护 |
1033 (0x0409) |
电机堵转保护 |
1034 (0x040A) |
电机欠载保护 |
1035 (0x040B) |
长时启动电机保护 |
1036 (0x040C) |
反射脱扣保护 |