事件命令
确认锁存的输出
用户可以从寄存器 9801 到 9810 读取 SDx 模块输出参数 SDx 模块的配置。
如果要确认锁存的输出,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
46216 |
命令代码 = 46216 |
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
参数的数量(字节)= 12 |
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
目的地 = 5121 (0x1401) |
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
命令的安全类型 |
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码 |
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
1–2 |
1 = 继电器 1,2 = 继电器 2 |
确认脱扣
如要确认脱扣,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
46217 |
命令代码 = 46217 |
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
10 |
参数的数量(字节)= 10 |
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
目的地 = 5121 (0x1401) |
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
命令的安全类型 |
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
命令的密码:Administrator 用户类型的密码 |