维护操作日志
一般说明
维护操作日志寄存器记录最后10次维护操作。维护操作日志格式对应一系列记录,共有10个。每个记录包括 5 个寄存器,它们用来说明一次维护操作。
当维护操作日志寄存器不使用时,将返回 32768 (0x8000)。
维护操作编号
用户需要使用 5 x n 个寄存器的读取请求来读取最后 n 个维护操作记录,其中 5 表示每个维护操作记录的寄存器数量。
比如,如要读取维护操作日志的最后 2 个维护操作记录,那么用户必须使用一个 5 x 2 = 10 寄存器的读取功能:
-
前 5 个寄存器说明了第一次维护操作记录(最新的维护操作)。
-
后 5 个寄存器描述第二个维护记录。
地址 |
寄存器 |
描述 |
---|---|---|
0x733B-0x733F |
29500-29504 |
维护操作记录 1 (最新的维护操作) |
0x7340–0x7344 |
29505-29509 |
维护操作记录 2 |
0x7345–0x7349 |
29510-29514 |
维护操作记录 3 |
0x734A–0x734E |
29515-29519 |
维护操作记录 4 |
0x734F–0x7353 |
29520-29524 |
维护操作记录 5 |
0x7354–0x7358 |
29525-29529 |
维护操作记录 6 |
0x7359– 0x735D |
29530-29534 |
维护操作记录 7 |
0x735E–0x7362 |
29535-29539 |
维护操作记录 8 |
0x7363–0x7367 |
29540-29544 |
维护操作记录 9 |
0x7368–0x736C |
29545-29549 |
维护操作记录10 (最早的维护操作) |
维护操作记录
如要读取维护操作记录,用户必须使用一个 5 寄存器的读取功能。
维护操作记录寄存器的顺序和描述与维护操作记录 1 相同:
维护操作记录 1(最新的维护操作) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
0x733B |
29500 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
维护操作代码(参见下节) |
0x733C– 0x733E |
29501– 29503 |
R |
– |
– |
ULP DATE |
– |
维护操作的日期和时间 数据类型:ULP DATE |
0x733F |
29504 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
维护操作代码
维护操作代码 |
描述 |
---|---|
2000 (0x07D0) |
脱扣测试按钮(带 USB 维护接口) |
2001 (0x07D1) |
接地故障禁止 |
2002 (0x07D2) |
保留 |
2003 (0x07D3) |
启动数字注入测试 |
2004 (0x07D4) |
结束数字注入测试 |
2005 (0x07D5) |
接地故障检测 |
2006 (0x07D6) |
接地漏电测试 |
2007 (0x07D7) |
启动报警测试 |
2008 (0x07D8) |
结束报警测试 |
2009 (0x07D9) |
启动长延时保护 |
2010 (0x07DA) |
结束长延时保护 |
2011 (0x07DB) |
启动短延时保护 |
2012 (0x07DC) |
结束短延时保护 |
2013 (0x07DD) |
启动瞬时保护 |
2014 (0x07DE) |
停止瞬时保护 |
2015 (0x07DF) |
启动集成瞬时保护 |
2016 (0x07E0) |
停止集成瞬时保护 |
2017 (0x07E1) |
启动不平衡保护 |
2018 (0x07E2) |
停止不平衡保护 |
2019 (0x07E3) |
启动接地故障保护 |
2020 (0x07E4) |
停止接地故障保护 |
2021 (0x07E5) |
启动接地漏电保护 |
2022 (0x07E6) |
停止接地漏电保护 |
2023 (0x07E7) |
启动热记忆功能 |
2024 (0x07E8) |
停止热记忆功能 |
2025 (0x07E9) |
启动与 USB 维护接口的连接 |
2026 (0x07EA) |
停止与 USB 维护接口的连接 |
2027 (0x07EB) |
转动转轮 1 |
2028 (0x07EC) |
转动转轮 2 |
2029 (0x07ED) |
挂锁打开 |
2030 (0x07EE) |
挂锁闭合 |
2031 (0x07EF) |
ZSI 测试 |
2032 (0x07F0) |
保留 |
2033 (0x07F1) |
复位软件 |
2034 (0x07F2) |
复位电流测量的最小/最大值 |
2035 (0x07F3) |
复位电压测量的最小/最大值 |
2036 (0x07F4) |
复位功率测量的最小/最大值 |
2037 (0x07F5) |
复位功率因数测量的最小/最大值 |
2038 (0x07F6) |
复位总谐波失真测量的最小/最大值 |
2039 (0x07F7) |
复位电流需量测量的最大值 |
2040 (0x07F8) |
复位功率需量的最大值(有功、无功和视在功率) |
2041 (0x07F9) |
复位频率测量的最小/最大值 |
2042 (0x07FA) |
复位热像测量的最小/最大值 |
2043 (0x07FB) |
复位电量测量 |
2044 (0x07FC) |
复位电量计数器 |
2045 (0x07FD) |
相位旋转设置 |