硬件描述
一般说明

A 24 Vdc 电源端子块
B Modbus 地址旋转开关
C Modbus 流量状态 LED
D Modbus 挂锁
E ULP 状态 LED
F 测试按钮
G 机械锁
H 产品信息的对应二维码
I RJ45 Modbus-SL 端口
J 堆叠附加接口(TRV00217,选配)
K 2 个 RJ45 ULP 端口
相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NVE85393
安装
IFM 通讯接口是安装在 DIN 导轨上的设备。堆叠附件允许在不使用额外接线的情况下,互连多个 IFM 通讯接口。
24 Vdc 电源
IFM 通讯接口的电源电压必须始终为 24 Vdc:
-
堆叠至 IFE 服务器的 IFM 通讯接口由 IFE 服务器供电,用户无需对它们单独供电。
-
如果在不使用 IFE 服务器的情况下堆叠 IFM 通讯接口,则只有其中一个 IFM 通讯接口的电源必须为 24 Vdc。
-
单个 IFM 通讯接口的电源电压必须始终为 24 Vdc。
建议使用 UL 认证/UL 认可的限制电压/限制电流,或者具有最大 24 Vdc 和 3 A 的 2 级电源。
Modbus 地址旋转开关
IFM 通讯接口可接受其所连接 IMU 的 Modbus 地址。有关 IMU 的详细信息,请参阅 DOCA0093•• ULP 系统用户指南。
可通过 IFM 通讯接口前面板上的两个地址旋转开关来定义 Modbus 地址。
地址范围为 1 至 99。不得使用地址 0,这个地址是为广播命令预留的。
IFM 通讯接口的初始地址被配置为 99。
Modbus 流量状态 LED
Modbus 流量状态 LED 指示灯可以让用户了解 IMU 通过 Modbus 网络发送或接收信息的流量。
-
如果 Modbus 地址旋转开关的值为 0,那么黄色 LED 指示灯常亮。
-
如果 Modbus 地址旋转开关的值为 1 到 99 之间的任意值,则在消息的发送或接收信息期间,黄色 LED 指示灯会亮起,否则会熄灭。
Modbus 挂锁
IFM 通讯接口前面板上的 Modbus 挂锁使远程控制命令能够或不能够通过 Modbus 网络发送至 IFM 通讯接口自身以及发送至 IMU 的其他模块。
测试按钮
测试按钮用于测试连接到 IFM 通讯接口的所有 ULP 模块之间的连接。
按下检测按钮,可以开始为时 15 秒的连接检测。
检测过程中,所有 ULP 模块都保持正常工作状态。
ULP 状态 LED
黄色 ULP 状态 LED 说明了 ULP 模块的模式。