ComPacT NSX 断路器的电路图
一般说明
取决于所使用的 BSCM Modbus SL/ULP 模块模式,用户必须使用以下其中一种配置来连接 BSCM Modbus SL/ULP 模块:
-
将 BSCM Modbus SL/ULP 模块连接到 Modbus SL 模块
-
将 BSCM Modbus SL/ULP 模块连接到 IFM 或 IFE 通讯接口
有关详细信息,请参阅 DOCA0093•• ULP 系统用户指南。
BSCM 仅 Modbus SL 模式
在仅 Modbus SL 模式下, BSCM Modbus SL/ULP 模块用于使用商业型号为 LV434224 的 Modbus SL 集线器将 ComPacT NSX 断路器连接到 Modbus Serial Line 通讯网络。如要读取 BSCM Modbus SL/ULP 模块上的 SD 状态,请为 BSCM Modbus SL/ULP 模块使用商业型号为 LV434210 的 SD 辅助触点。
下图显示了处于仅 Modbus SL 模式下的 BSCM Modbus SL/ULP 模块的示例。
BSCM Modbus SL 和 ULP 模式
在 Modbus SL 和 ULP 模式下,BSCM Modbus SL/ULP 模块用于将 ComPacT NSX 断路器连接到:
-
Modbus Serial Line 通讯网络(藉由 Modbus SL 集线器)
-
ULP 模块,如 IO 模块 1、IO 模块 2、FDM121 显示器(藉由 NSX 线缆)
下图显示了处于 Modbus SL 和 ULP 模式下的 BSCM Modbus SL/ULP 模块的示例。
-
Modbus TCP 客户端
-
Ethernet 电缆
-
Modbus SL 集线器 (LV434224)
-
Modbus SL 线缆(LV434221、LV434222 或 LV434223)
-
BSCM Modbus SL/ULP 模块 (LV434220)
-
MicroLogic 5、6或 7 脱扣单元
-
NSX 线缆(LV434200、LV434201、LV434202 或 LV434204)
-
IFE Ethernet 交换机服务器 (LV434002)
-
ULP 线缆(LV434195、LV434196、LV434197 或 LV434198)
-
IO 模块 (LV434063)
-
FDM121 显示器 (TRV00121)
BSCM 仅 ULP 模式
在仅 ULP 模式下,BSCM Modbus SL/ULP 模块用于使用 NSX 线缆藉由 ULP 通讯网络将 ComPacT NSX 断路器连接到 ULP 模块(如 IFM 或 IFE 通讯接口)。其他 ULP 模块(如 IO 模块)和 FDM121 显示器也可以连接到同一 ULP 通讯网络。
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
建议在仅 ULP 模式下,使用 IFM 或 IFE 通讯接口,将插入式或抽出式 ComPacT NSX 断路器连接到通讯网络。
仅 ULP 模式下的商业型号为 LV434220 的 BSCM Modbus SL/ULP 模块可替代商业型号为 LV434205 的 BSCM 模块。
下图显示了处于仅 ULP 模式下的 BSCM Modbus SL/ULP 模块的示例。
危险