应用命令
预设抽架/抽屉计数器
抽架/抽屉计数器值可从 抽架管理寄存器读取。
如要预设抽架或抽屉计数器,请以如下方式设置命令寄存器:
地址 |
寄存器 |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
41352 |
命令代码 = 41352 |
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
16 |
参数的数量(字节)= 16 |
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
目的地 =
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
命令的安全类型 |
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
OCTET STRING |
– |
命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码 |
0x1F45 |
8006 |
– |
INT16U |
0-65535 |
相连计数器重置/预置:
|
0x1F46 |
8007 |
– |
INT16U |
0-65535 |
断开计数器重置/预置:
|
0x1F47 |
8008 |
– |
INT16U |
0-65535 |
测试计数器重置/预置:
|
预设润滑定时器
如要预设润滑定时器,请如下设置命令寄存器:
地址 |
寄存器 |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
41353 |
命令代码 = 41353 |
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
18 |
参数的数量(字节)= 18 |
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
目的地 =
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
命令的安全类型 |
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
OCTET STRING |
– |
命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码 |
0x1F45-0x1F46 |
8006-8007 |
– |
INT16U |
– |
自上次润滑维护起的工作时间
|
0x1F47–0x1F48 |
8008-8009 |
INT32U |
– |
自上次移动到机架中的相应位置起的工作时间(上次断开后的延时)
|
光源控制
光源命令状态可从光源控制寄存器读取。
如要控制光源,请以如下方式设置命令寄存器:
地址 |
寄存器 |
单位 |
类型 |
范围 |
位 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
42120 |
– |
命令代码 = 42120 |
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
13 |
– |
参数的数量(字节)= 13 |
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
– |
目的地= IO 1:8193 (0x2001) |
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
– |
命令的安全类型 |
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
OCTET STRING |
– |
– |
命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码 |
0x1F45 |
8006 |
– |
INT16U |
– |
– |
MSB:状态 |
0 |
|
|||||
1 |
|
|||||
– |
LSB = 计时器 (MSB) 1–54000 秒(如果位 1 处于置位状态) 任意值 0-0xffff(如果位 1 处于复位状态) |
|||||
0x1F46 |
8007 |
– |
INT16U |
– |
– |
MSB = 计时器 (LSB) 1 至 54000 秒(如果位 1 处于置位状态) 任意值 0-0xffff(如果位 1 处于复位状态) LSB = 0(未使用) |
负载控制
负载命令状态可从负载控制寄存器读取。
如要控制负载,请以如下方式设置命令寄存器:
地址 |
寄存器 |
单位 |
类型 |
范围 |
位 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
42376 |
– |
命令代码 = 42376 |
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
13 |
– |
参数的数量(字节)= 13 |
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
– |
目的地= IO 1:8193 (0x2001) |
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
– |
命令的安全类型 |
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
OCTET STRING |
– |
– |
命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码 |
0x1F45 |
8006 |
– |
INT16U |
– |
– |
MSB:状态 |
0 |
|
|||||
1 |
|
|||||
– |
LSB = 计时器 (MSB) 1–54000 秒(如果位 1 处于置位状态) 任意值 0-0xffff(如果位 1 处于复位状态) |
|||||
0x1F46 |
8007 |
– |
INT16U |
– |
– |
MSB = 计时器 (LSB) 1–54000 秒(如果位 1 处于置位状态) 任意值 0-0xffff(如果位 1 处于复位状态) |
– |
LSB = 0(未使用) |
预设输入脉冲计数器
如要预设输入脉冲计数器,请以如下方式设置命令寄存器:
地址 |
寄存器 |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
42888 |
命令代码 = 42888 |
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
34 |
参数的数量(字节)= 34 注: 参数的数量对应于
17 个寄存器 8001–8015 和 8022–8023
的字节数。寄存器 8016–8021
的字节不计为命令参数。
|
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
目的地 =
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
命令的安全类型 |
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
OCTET STRING |
– |
命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码 |
0x1F45– 0x1F46 |
8006– 8007 |
– |
INT32U |
0-4294967295 |
I1 脉冲计数器重置/预置:
|
0x1F47– 0x1F48 |
8008– 8009 |
– |
INT32U |
0-4294967295 |
I2 脉冲计数器重置/预置:
|
0x1F49– 0x1F4A |
8010– 8011 |
– |
INT32U |
0-4294967295 |
I3 脉冲计数器重置/预置:
|
0x1F4B– 0x1F4C |
8012– 8013 |
– |
INT32U |
0-4294967295 |
I4 脉冲计数器重置/预置:
|
0x1F4D– 0x1F4E |
8014– 8015 |
– |
INT32U |
0-4294967295 |
I5 脉冲计数器重置/预置:
|
0x1F4F |
8016 |
– |
– |
– |
必须设置为 0(出厂设置)。 |
0x1F50 |
8017 |
– |
– |
– |
必须设置为 8019(出厂设置)。 |
0x1F51 |
8018 |
– |
– |
– |
必须设置为 8020(出厂设置)。 |
0x1F52 |
8019 |
– |
– |
– |
必须设置为 8021(出厂设置)。 |
0x1F53 |
8020 |
– |
– |
– |
必须设置为 0。 |
0x1F54 |
8021 |
– |
– |
– |
必须设置为 0。 |
0x1F55– 0x1F56 |
8022– 8023 |
– |
INT32U |
0-4294967295 |
I6 脉冲计数器重置/预置:
|
预置配电盘温度阈值计数器
如要预置配电盘温度阈值计数器,请以如下方式设置命令寄存器:
地址 |
寄存器 |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
42889 |
命令代码 = 42889 |
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
16 |
参数的数量(字节)= 16 |
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
目的地 =
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
命令的安全类型 |
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
OCTET STRING |
– |
命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码 |
0x1F45 |
8006 |
– |
INT16U |
0-65535 |
配电盘温度阈值 1 计数器重置/预置:
|
0x1F46 |
8007 |
– |
INT16U |
0-65535 |
配电盘温度阈值 2 计数器重置/预置:
|
0x1F47 |
8008 |
– |
INT16U |
0-65535 |
配电盘温度阈值 3 计数器重置/预置:
|