DOCA0213ZH-02

BSCM 模块标识

产品标识

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x0226

551

R

INT16U

15149

产品标识 = 15149(对于 BSCM 模块)

BSCM 模块标识符

BSCM 模块序列号最多包含 11 个字母数字位,其格式如下:PPYYWWDnnnn。

  • PP = 工厂代码

  • YY = 制造年份 (05–99)

  • WW = 在哪周制造 (01–53)

  • D = 在星期几制造 (1–7)

  • nnnn = 序列号 (0001–9999)

必须使用一个 6 寄存器的读取请求,才能读取 BSCM 模块序列号。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x0227

552

R

OCTET STRING

‘PP’

0x0228

553

R

OCTET STRING

05-99

‘YY’

0x0229

554

R

OCTET STRING

01-53

‘WW’

0x022A

555

R

OCTET STRING

1–7

‘Dn’

0x022B

556

R

OCTET STRING

00-99

‘nn’

0x022C

557

R

OCTET STRING

01-99

‘n’(序列号结尾为 NULL 字符)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?