DOCA0213ZH-02

维护指示

一般说明

BSCM Modbus SL/ULP 模块具有帮助管理 ComPacT NSX 断路器的 7 个计数器。

BSCM Modbus SL/ULP 模块计数器具有以下特性:

  • 所有计数器都存储在非易失性存储器中,防止断电时数据丢失。

  • 累积 OF 计数器是只读的。它在达到最大值 4 294 967 295 以后就会停止累加。

  • 用户可预先将所有计数器(除累计 OF 计数器之外)设置为 0 至 65535 之间的任意值。当计数器达到最大值 65535 时,会停止累加。

  • OF 计数器以及合闸断路器命令计数器有一个阈值,它可由用户设置为 0 至 65534 之间的任意值。

    出厂设置为 5000。当计数器达到阈值之后,就会生成报警。

BSCM Modbus SL/ULP 模块计数器

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x023A–0x023B

571-572

R

1

INT32U

0-4 294 967 295

累计 OF 计数器(不可复位,断开到闭合计数器)

0x023C

573

R-WC

1

INT16U

0-65535

OF 计数器(可复位,断开到闭合计数器)

0x023D

574

R-WC

1

INT16U

0-65535

SD 计数器(闭合到 SD 位置)

0x023E

575

R-WC

1

INT16U

0-65535

SDE 计数器(闭合到 SDE 位置)

0x023F

576

R-WC

1

INT16U

0-65535

分闸断路器命令计数器

0x0240

577

R-WC

1

INT16U

0-65535

合闸断路器命令计数器

0x0241

578

R-WC

1

INT16U

0-65535

复位断路器命令计数器

0x0242-0x0243

579-580

保留

0x0244

581

R-WC

1

INT16U

0-65535

OF 计数器阈值

出厂设置为 5000。

0x0245

582

R-WC

1

INT16U

0-65535

合闸断路器命令计数器阈值

出厂设置为 5000。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?