简介
概述
用于单个断路器的 IFM Modbus SL 通讯接口使配有 ComPacT、PowerPacT 或 MasterPacT 断路器的智能模块单元 (IMU) 能够连接至两线制 Modbus SL 串行线路 Modbus 网络。每个断路器都拥有自己的 IFM 通讯接口和相应的 Modbus 地址。
IFM 通讯接口的类型
IFM 通讯接口的部件号为 LV434000。部件号为 LV434000 的 IFM 通讯接口完全替代部件号为 TRV00210 或 STRV00210 的 IFM 通讯接口。
-
用于 IFM 通讯接口且部件号为 LV434000 的 IFM 通讯接口与部件号为 TRV00210 或 STRV00210 的 IFM 通讯接口相同。
-
部件号为 TRV00210 或 STRV00210 的 IFM 通讯接口与 MasterPacT MTZ 断路器不兼容。
IFM 通讯接口特色
IFM 通讯接口的主要特色包括:
-
以如下接口形式提供的单个 Modbus Serial Line 接口
-
RJ45 连接器接口
-
堆叠接口
-
-
用于地址设置和挂锁选项的 HMI 旋转式刻度盘
-
用于测试功能的按钮