SDx 模块的配置
输出 1
需要使用 3 个寄存器的读取请求,才能读取输出 1 参数。
用户可检查寄存器 8857 输出 1 的状态与有效性。
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2648 |
9801 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-4 |
输出模式 0 = 普通模式 1 = 锁存模式 2 = 延时模式 3 = 关闭强制模式 4 = 打开强制模式 |
0x2649 |
9802 |
R |
1 |
s |
INT16U |
1–360 |
延迟〔如果输出模式设置为 2)。 出厂设置为 1 s。 |
0x264A |
9803 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
报警标识 (201–210, 1013, 1014, 1015)。 如果没有报警,那么报警标识设置为0。 |
输出 2
需要使用 3 个寄存器的读取请求,才能读取输出 2 参数。
用户可检查寄存器 8857 输出 2 的状态与有效性。
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x264F |
9808 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-4 |
输出模式 0 = 普通模式 1 = 锁存模式 2 = 延时模式 3 = 关闭强制模式 4 = 打开强制模式 |
0x2650 |
9809 |
R |
1 |
s |
INT16U |
1–360 |
延迟〔如果输出模式设置为 2)。 出厂设置为 1 s。 |
0x2651 |
9810 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
报警标识 (201–210, 1013, 1014, 1015)。 如果没有报警,那么报警标识设置为0。 |