硬件描述
一般说明
-
BSCM Modbus SL 线缆用端口
-
Modbus 地址选择旋转开关
-
电动机构的端口:用于传输通讯电动机构的状态,以及控制通讯电动机构
-
ULP 状态 LED
-
Modbus 状态 LED
-
MicroLogic 脱扣单元用端口
-
NSX 线缆或辅助触点用端口
-
OF 状态
-
SDE 状态
-
NSX 线缆/辅助触点连接电缆:用于通过 NSX 线缆上的微动开关,传输 BSCM Modbus SL/ULP 模块 SD 辅助触点的通讯网络和状态。NSX 线缆接入 SD 插槽而不是辅助触点。
-
MicroLogic 脱扣单元连接电缆:用于传输通讯网络,仅适用于 MicroLogic 5、6 或 7 脱扣单元
相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:PKR1891407 ComPacT NSX100–630 – BSCM Modbus SL/ULP。
24 Vdc 电源
BSCM Modbus SL/ULP 模块的电源电压必须始终为 24 Vdc:
-
当在仅 Modbus SL 模式以及 Modbus SL 和 ULP 模式下连接时:使用商业型号为 LV434224 的 Modbus SL 集线器,或者与 Modbus SL 集线器堆叠的 IFM 或 IFE 通讯接口。
-
当在仅 ULP 模式下连接时:使用 ULP 附件。
Modbus 地址旋转开关
Modbus 地址旋转开关用于设置 BSCM Modbus 地址和参数。
有关详细信息,请参阅配置 BSCM Modbus 地址和参数。
Modbus 状态 LED
BSCM Modbus SL/ULP 模块上的 Modbus Serial Line LED 颜色为白色。
LED 状态如下:
-
熄灭:已禁用 Modbus Serial Line 通讯网络。
-
常亮:已启用 Modbus Serial Line 通讯网络。
-
闪烁:正在进行 Modbus Serial Line 通讯。
ULP 状态 LED
ULP LED 可指示 BSCM Modbus SL/ULP 模块的状态,即使在仅 Modbus SL 模式下,也不例外。
BSCM Modbus SL/ULP 模块上的 ULP LED 颜色为黄色。