实时测量
概述
每秒钟刷新一次实时测量。实时测量包括:
-
电压和电压不平衡
-
电流和电流不平衡
-
有功、无功、视在和失真功率
-
带有谐波的无功功率
-
功率因数和基波功率因数
-
频率
-
THD(总谐波失真)
电压
如果电压 < 25 V,寄存器 = 0。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x03E7 |
1000 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0–850 |
RMS 相间电压 V12 |
|
0x03E8 |
1001 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0–850 |
RMS 相间电压 V23 |
|
0x03E9 |
1002 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0–850 |
RMS 相间电压 V31 |
|
0x03EA |
1003 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0–850 |
RMS 相电压 V1N (1) |
|
0x03EB |
1004 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0–850 |
RMS 相电压 V2N (1) |
|
0x03EC |
1005 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0–850 |
RMS 相电压 V3N (1) |
|
0x03ED |
1006 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0–850 |
V12、V23 和 V31 的算术平均值:(V12 + V23 + V31) / 3 = Vavg L-L |
|
03x0EE |
1007 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0–850 |
V1N、V2N 和 V3N 的算术平均值:(V1N + V2N + V3N) / 3 = Vavg L-N (1) |
|
0x0478 |
1145 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0–850 |
Vmax:V12、V23 和 V31 的最大值 (2) |
|
0x0479 |
1146 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0–850 |
Vmin:V12、V23 和 V31 的最小值 (2) |
|
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则此值不可用于电机应用且无法访问。参阅系统类型。 (2) 此值可通过复位最小值/最大值命令进行复位。请参阅复位最小/最大值。 |
|||||||
电压不平衡
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x03EF |
1008 |
R |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
V12 相间电压不平衡(相对于相间电压的算术平均值) |
|
0x03F0 |
1009 |
R |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
V23 相间电压不平衡(相对于相间电压的算术平均值) |
|
0x03F1 |
1010 |
R |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
V31 相间电压不平衡(相对于相间电压的算术平均值) |
|
0x03F2 |
1011 |
R |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
V1N 相电压不平衡(相对于相电压的算术平均值)(1) |
|
0x03F3 |
1012 |
R |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
V2N 相电压不平衡(相对于相电压的算术平均值)(1) |
|
0x03F4 |
1013 |
R |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
V3N 相电压不平衡(相对于相电压的算术平均值)(1) |
|
0x03F5 |
1014 |
R |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
寄存器 1008、1009 和 1010 的最大相间电压不平衡值(2) |
|
0x03F6 |
1015 |
R |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
寄存器 1011、1012 和 1013 的最大相电压不平衡值 (1)(2) |
|
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则此值不可用于电机应用。参阅系统类型。 (2) 此值可通过复位最小值/最大值命令进行复位。请参阅复位最小/最大值。 |
|||||||
电流
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x03F7 |
1016 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
相 1 RMS 电流表示为 Ir 长延时设定值的 a%:I1 |
|
0x03F8 |
1017 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
相 2 RMS 电流表示为 Ir 长延时设定值的 a%:I2 |
|
0x03F9 |
1018 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
相 3 RMS 电流表示为 Ir 长延时设定值的 a%:I3 |
|
0x03FA |
1019 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
中性线上的 RMS 电流:IN (1) |
|
0x03FB |
1020 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
I1、I2、I3 和 IN 的最大值(2) |
|
0x03FC |
1021 |
R |
1 |
%Ig |
INT16U |
0–20xIn |
接地故障电流 |
|
0x03FD |
1022 |
R |
1 |
mA |
INT16U |
0–20xIn |
接地漏电电流 |
|
0x0401 |
1026 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
I1、I2 和 I3 的最小值 (2) |
|
0x0402 |
1027 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
I1、I2 和 I3 的算术平均值:(I1 + I2 + I3) / 3 = Iavg |
|
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 31 或 40,则此值不可用于电机应用。参阅系统类型。 (2) 此值可通过复位最小值/最大值命令进行复位。请参阅复位最小/最大值。 |
|||||||
电流不平衡
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0403 |
1028 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
I1 电流不平衡(相对于相电流的算数平均值) |
|
0x0404 |
1029 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
I2 电流不平衡(相对于相电流的算数平均值) |
|
0x0405 |
1030 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
I3 电流不平衡(相对于相电流的算数平均值) |
|
0x0406 |
1031 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
IN 电流不平衡(相对于相电流的算术平均值)(1) |
|
0x0407 |
1032 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
寄存器 1028、1029 和 1030 的最大电流不平衡 (2) |
|
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 31 或 40,则此值不可用于电机应用。参阅系统类型。 (2) 此值可通过复位最小值/最大值命令进行复位。请参阅复位最小/最大值。 |
|||||||
有功功率
有功功率流符号取决于寄存器 3316 的配置。请参阅功率流符号。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0409 |
1034 |
R |
10 |
kW |
INT16 |
-10000–+10000 |
相 1 的有功功率:P1 (1) |
|
0x040A |
1035 |
R |
10 |
kW |
INT16 |
-10000–+10000 |
相 2 的有功功率:P2 (1) |
|
0x040B |
1036 |
R |
10 |
kW |
INT16 |
-10000–+10000 |
相 3 的有功功率:P3 (1) |
|
0x040C |
1037 |
R |
10 |
kW |
INT16 |
-30000–+30000 |
总有功功率:Ptot |
|
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则此值不可用于电机应用。参阅系统类型。 |
|||||||
无功功率
无功功率流符号取决于寄存器 3316 功率流符号 的配置。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x040D |
1038 |
R |
10 |
kVAR |
INT16 |
-10000–+10000 |
相 1 的无功功率:Q1 (1) |
|
0x040E |
1039 |
R |
10 |
kVAR |
INT16 |
-10000–+10000 |
相 2 的无功功率:Q2 (1) |
|
0x040F |
1040 |
R |
10 |
kVAR |
INT16 |
-10000–+10000 |
相 3 的无功功率:Q3 (1) |
|
0x0410 |
1041 |
R |
10 |
kVAR |
INT16 |
-30000–+30000 |
总无功功率:Qtot |
|
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则此值不可用于电机应用。参阅系统类型。 |
|||||||
视在功率
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0411 |
1042 |
R |
10 |
kVAR |
INT16 |
0-10000 |
相 1 的视在功率:S1 (1) |
|
0x0412 |
1043 |
R |
10 |
kVAR |
INT16 |
0-10000 |
相 2 的视在功率:S2 (1) |
|
0x0413 |
1044 |
R |
10 |
kVAR |
INT16 |
0-10000 |
相 3 的视在功率:S3 (1) |
|
0x0414 |
1045 |
R |
10 |
kVAR |
INT16 |
0–30000 |
总视在功率:Stot |
|
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则此值不可用于电机应用。参阅系统类型。 |
|||||||
功率因数
功率因数的符号取决于寄存器 3318 功率因数符号 的配置:
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0415 |
1046 |
R |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
相 1 的功率因数:PF1 (1) |
|
0x0416 |
1047 |
R |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
相 2 的功率因数:PF2 (1) |
|
0x0417 |
1048 |
R |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
相 3 的功率因数:PF3 (1) |
|
0x0418 |
1049 |
R |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
总功率因数:PF |
|
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则此值不可用于电机应用。参阅系统类型。 |
|||||||
基波功率因数 (cosϕ)
基波功率因数 (cosϕ) 的符号取决于寄存器 3318 的配置 功率因数符号。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0419 |
1050 |
R |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
相 1 的基波功率因数:cosϕ 1 (1) |
|
0x041A |
1051 |
R |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
相 2 的基波功率因数:cosϕ 2 (1) |
|
0x041B |
1052 |
R |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
相 3 的基波功率因数:cosϕ 3 (1) |
|
0x041C |
1053 |
R |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
总基波功率因数:cosφ |
|
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则此值不可用于电机应用。参阅系统类型。 |
|||||||
频率
当 MicroLogic 脱扣单元无法计算频率时,会返回 Not Evaluated = 32768 (0x8000)。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x041D |
1054 |
R |
10 |
Hz |
INT16U |
150–4400 |
系统频率:F |
基波无功功率
无功功率流符号取决于寄存器 3316 功率流符号 的配置。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0437 |
1080 |
R |
10 |
kVAR |
INT16 |
-10000–+10000 |
相 1 的基波无功功率:Q1 Fund (1) |
|
0x0438 |
1081 |
R |
10 |
kVAR |
INT16 |
-10000–+10000 |
相 2 的基波无功功率:Q2 Fund (1) |
|
0x0439 |
1082 |
R |
10 |
kVAR |
INT16 |
-10000–+10000 |
相 3 的基波无功功率:Q3 Fund (1) |
|
0x043A |
1083 |
R |
10 |
kVAR |
INT16 |
-10000–+10000 |
总基波无功功率:Qtot Fund |
|
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则此值不可用于电机应用。参阅系统类型。 |
|||||||
失真功率
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x043F |
1088 |
R |
10 |
kVAR |
INT16U |
0-10000 |
相 1 的失真功率:D1 (1) |
|
0x0440 |
1089 |
R |
10 |
kVAR |
INT16U |
0-10000 |
相 2 的失真功率:D2 (1) |
|
0x0441 |
1090 |
R |
10 |
kVAR |
INT16U |
0-10000 |
相 3 的失真功率:D3 (1) |
|
0x0442 |
1091 |
R |
10 |
kVAR |
INT16U |
0-10000 |
总失真功率:Dtot |
|
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则此值不可用于电机应用。参阅系统类型。 |
|||||||
总谐波失真 (THD)
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0443 |
1092 |
R |
10 |
% |
INT16U |
0-32766 |
V12 的总谐波失真(相对于基波) |
|
0x0444 |
1093 |
R |
10 |
% |
INT16U |
0-32766 |
V23 的总谐波失真(相对于基波) |
|
0x0445 |
1094 |
R |
10 |
% |
INT16U |
0-32766 |
V31 的总谐波失真(相对于基波) |
|
0x0446 |
1095 |
R |
10 |
% |
INT16U |
0-32766 |
V1N 的总谐波失真(相对于基波)(1) |
|
0x0447 |
1096 |
R |
10 |
% |
INT16U |
0-32766 |
V2N 的总谐波失真(相对于基波)(1) |
|
0x0448 |
1097 |
R |
10 |
% |
INT16U |
0-32766 |
V3N 的总谐波失真(相对于基波)(1) |
|
0x0449 |
1098 |
R |
10 |
% |
INT16U |
0-32766 |
I1 的总谐波失真(相对于基波) |
|
0x044A |
1099 |
R |
10 |
% |
INT16U |
0-32766 |
I2 的总谐波失真(相对于基波) |
|
0x044B |
1100 |
R |
10 |
% |
INT16U |
0-32766 |
I3 的总谐波失真(相对于基波) |
|
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则此值不可用于电机应用。参阅系统类型。 |
|||||||
电机的热成像
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0477 |
1144 |
R |
1 |
% |
INT16U |
0-32766 |
Ith热成像 |