DOCA0213ZH-02

标准数据集

描述

标准数据集将每个 IMU 模块的最有用的信息包含到一个方便的表格中。标准数据集在寄存器 3200032341 中提供,可以通过三个读取请求来读取。

每个 IMU 模块定期更新数据集寄存器中的值。

标准数据集寄存器的请求响应时间比设备寄存器的请求响应时间短。因此,建议读取标准数据集寄存器而不是设备寄存器,以便改善系统 Modbus 编程建议 的总体性能。

标准数据集可与以下器件结合使用:

  • 用于单个断路器的 IFE 以太网通讯接口

  • IFE 以太网交换机服务器

  • 用于单个断路器的 IFM Modbus SL 通讯接口。

  • BSCM Modbus SL/ULP 模块

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?