DOCA0298ZH-02

故障排除:抽架操作

定义

抽架操作包括以下操作:

  • 抽出式断路器的摇进摇出

  • 抽架锁定和解锁

故障排除

问题描述

可能原因

解决方案

无法将摇进摇出手柄插入在连接、测试或退出位置。

抽架上有挂锁或钥匙锁,或者存在门锁。

禁用锁定功能。

无法转动摇进摇出手柄。

位置释放按钮未被按下,因此无法转动摇进摇出手柄。

推动位置释放按钮。

断路器无法从抽架上拆除。

断路器不在退出位置。

转动摇进摇出手柄,直到断路器处于退出位置并且位置释放按钮弹出。

导轨未完全拉出。

将抽架的导轨拉出。

断路器无法连接(摇进)。

抽架与断路器不匹配(失配保护)。

检查抽架是否与断路器相符。

安全挡板被锁定。

移除锁具。

退出触点组位置不正确。

重新定位退出触点组。

抽架锁定在退出位置。

禁用抽架锁定功能。

位置释放按钮未被按下,因此无法转动摇进摇出手柄。

推动位置释放按钮。

断路器未充分插入到抽架中。

将断路器完全插入,以便接合到摇进摇出机构中。

断路器无法锁定在退出位置。

断路器未处于正确位置。

检查位置释放按钮是否弹出,以此确认断路器位置。

摇进摇出手柄仍处于抽架中。

移除摇进摇出手柄,并将其存放在他处。

断路器无法锁定在连接、测试或退出位置。

未启用“锁定在任意位置”功能。

调整抽架锁定机构,以便抽架能够锁定在任意位置。

断路器未处于正确位置。

检查位置释放按钮是否弹出,以此确认断路器位置。

摇进摇出手柄仍处于抽架中。

移除摇进摇出手柄,并将其存放在他处。

摇进摇出手柄无法插入,故而无法连接或退出断路器。

导轨未完全推入。

将导轨推入到底。

右侧导轨(仅抽架)或断路器无法抽出。

摇进摇出手柄仍处于抽架中。

移除摇进摇出手柄,并将其存放在他处。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.