DOCA0298ZH-02

设备标识

标识

EasyPact MVS2 设备可以通过以下方式识别:

  • 设备上的铭牌

  • 位于设备脱扣系统正面的二维码

  • 设备和抽架上的识别标签

A 产品识别标签

B 附件电压标签

C 用于访问产品信息的二维码

D 铭牌

产品识别标签

注释

描述

说明

A

产品代码

产品代码是一行代码,表示 EasyPact 设备的完整配置。它在使用 Product Selector 配置工具完成配置后针对每个 EasyPact 设备自动生成。

产品代码出现在发票和交货单据上以及 EasyPact 设备和包装标签上。

可以在 Product Selector 配置工具中输入产品代码,继而生成 EasyPact 设备的完整配置。

B

Schneider Electric 内部标识号

C

物料编号/数量

物料编号/数量打印在标签上。仅打印有用字符。

D

数据矩阵

数据矩阵包含 EasyPact 设备的序列号。

E

制造国家

EasyPact 设备的生产国家/地区。

F

设备序列号

设备序列号是经编码的 PPYYWWDNNNN,其中:

  • PP:工厂代码

  • YY:制造年份

  • WW:制造周

  • D:制造星期(星期一 = 1)

  • NNNN:当天的设备生产编号。范围为 00019999

例如,PP240820007 表示在工厂 PP 中于 2024 年 2 月 20 日星期二制造的第七件设备。

G

设备描述

设备描述涵盖以下特性:

  • 范围

  • 性能级别

  • 额定值

  • 极数

  • 脱扣系统类型

附件电压标签

附件电压标签注明设备中安装的且需要连接到电源的附件的电压。

铭牌

铭牌中包含设备信息,位于设备前罩上。

A 设备尺寸和额定电流 x 100 A

B Ui:额定绝缘电压

C Uimp:额定冲击耐受电压

D Ue:额定工作电压

E Ics:额定工作分断能力

F 根据 IEC 60947-2 的选型分类

G 设备类型:断路器或隔离开关,适合隔离

H Icu:额定极限短路分断能力

I Icw:额定短路分断能力

J 频率

二维码

在智能手机运行二维码读码器且连接到互联网的情况下,扫描 TS 脱扣系统正面的二维码时,会显示 Go2SE 登录页

登录页显示:

  • 有关 TS 脱扣系统的信息。

  • 菜单列表。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.