DOCA0298ZH-02

转换开关的机械联锁

描述

EasyPact MVS2 设备之间的转接开关机械联锁能够防止联锁的设备同时合闸。提供以下联锁功能:

  • 两个设备之间的联锁

  • 三个设备之间的联锁:

    • 三个进电设备

    • 两个进电设备和一个耦合器

    • 两个进电设备和一个替换件

有关联锁附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:MVS21738

VBP 按钮锁定附件

除机械联锁系统外,VBP 按钮锁定附件还提供冗余。

在每个联锁的 EasyPact MVS2 设备上,必须使用按钮锁罩。联锁设备的合闸按钮必须通过共享一把钥匙的挂锁来锁定,以避免联锁设备同时发出合闸指令。

有关按钮锁罩的更多信息,请参阅 VBP 按钮锁定附件

两个设备之间的机械联锁

可以用线缆对两个设备进行机械联锁,这样,这两个设备就无法同时合闸。

三个进电设备之间的机械联锁

在连接到不同电源的三个主设备之间进行机械联锁。

三个设备中一次仅有一个设备处于合闸位置。另外两个设备锁定在分闸位置。

两个进电设备与一个耦合器之间的机械联锁

在连接到不同电源的两个主设备与一个连接设备之间进行机械联锁。

三个设备中随时都有两个设备处于合闸位置。

(1) 能够通过强制操作实现

两个进电设备与一个替换件之间的机械联锁

在连接到同一电源的两个主设备与连接到发电机电源的第三个设备之间进行机械联锁。

当主设备中的任一个或两个设备都合闸时,发电设备锁定在分闸位置。

IVE 电气联锁单元

EasyPact MVS2 设备之间的电气联锁可利用 IVE 电气联锁单元或使用专用接线实现。IVE 单元仅适用于两个设备。对于三个设备的情况,需要利用专用接线来执行电气联锁。

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:51201201AA

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.