DOCA0298ZH-02

抽出式 EasyPact MVS2 设备状态

抽出式设备搬运条件

在连接或断开抽出式设备时,需要插入摇进摇出手柄。若联锁装置、挂锁或开门锁已设置到位,则无法插入摇进摇出手柄。

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅 NFPA 70E、CSA Z462 或当地对应的标准。
  • 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

抽出式设备位置

位于抽架正面的指示器本地指示设备在抽架中的位置。

设备位置

位置指示和位置触点状态

连接位置

设备状态

已连接

  • 退出触点组:已接合

  • 控制装置:已接合

  • 可以操作。

  • 准备运行。

测试

  • 退出触点组:设备摇进摇出端子与抽架触点组之间达到最小间距。

  • 控制装置:已接合

  • 可以操作。

  • 可以测试操作和控制系统。

断开

  • 退出触点组:已分离

  • 控制装置:已分离

  • 可以操作。

  • 可从抽架中拆下。

撤出

  • 退出触点组:已分离

  • 控制装置:已分离

从抽架拆除。

抽出式设备位置触点

设备在抽架中的位置可由以下选配位置触点远程指示:

  • 2 个 CD 退出位置触点

  • 3 个 CE 连接位置触点

  • 1 个 CT 测试位置触点

在摇进摇出操作期间,位置触点的状态根据设备位置改变,如下图所示。

A 设备处于连接位置

B 主电路分离

C 设备处于测试位置

D 辅助电路分离

E 设备处于退出位置

位置触点断开。

位置触点闭合。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?