DOCA0298ZH-02

VPOC 开门进退联锁装置

描述

在安装有进退联锁装置的情况下,当设备门打开后,抽出式 EasyPact MVS2 设备无法摇进或摇出,因为无法插入摇进摇出手柄。

附件

可以在抽架右侧安装可选的 VPOC 进退联锁装置。

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:MVS21737

启动进退联锁装置

步骤

操作

1

移除门。

2

插入进退联锁装置。

3

确认在设备门打开的情况下摇进摇出手柄无法插入到摇进摇出手柄插孔中。

4

更换门。

5

确认在设备门关闭的情况下摇进摇出手柄能够插入到摇进摇出手柄插孔中。

禁用进退联锁装置

步骤

操作

1

拉出进退联锁装置。

2

确认在设备门打开或关闭的情况下摇进摇出手柄能够插入到摇进摇出手柄插孔中。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?