DOCA0298ZH-02

使设备分闸

分闸条件

要使设备分闸,设备必须已合闸 (I)。

注: 分闸指令始终优先于合闸指令。

使设备分闸

下表列出了使设备分闸的不同方式。

分闸类型

附件

分闸操作

机械

按下设备正面的分闸按钮。

这个分闸操作随时都可以执行。

自动

MN 欠压线圈,具有或不具有 MN 延迟单元

MN 欠压线圈在发生压降时自动使设备分闸。

通过外部按钮

  • 客户接入的外部按钮

  • 以下其中一种附件:

    • MX 标准分闸线圈

    • MN 欠压线圈,具有或不具有 MN 延迟单元

按下通过客户端子块连接到 MX 分闸线圈或 MN 欠压线圈的外部按钮。

MN 欠压线圈连接到 MN 延迟单元时,设备以相应的时延分闸。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?