DOCA0298ZH-02

终检和报告

终检

试运行测试结束后,进行以下检查:

步骤

操作

1

确认连接点的紧固扭矩正确,设备内部未留有任何工具或物体,并且所有断路器、门和保护盖都已设置到位。

2

确认断路器关闭(分闸位置),且合闸弹簧已储能。

通过 EcoStruxure Power Commission 软件生成的项目报告

EcoStruxure Power Commission 软件生成项目报告,其中列出了用于该项目的断路器。它针对每个 EasyPact MVS 断路器提供以下信息:

  • 断路器识别数据

  • TS 识别数据

  • TS 脱扣系统的保护设置

  • 报警设置

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?