DOCA0298ZH-02

故障排除简介

简介

本部分包含工作系统中的故障排除说明。它假设系统已正确安装,且所有试运行测试都已成功完成。故障排除以如下标题予以说明:

  • 抽架操作

  • 意外脱扣

  • 机械控制操作

  • 电气控制操作

分层模型

在对断路器执行故障排除时,建议考虑分层模型。其中有两层:

  • 电气

  • 机械

下图显示了断路器中的分层:

电气

机械

如果某层的故障排除操作失败,则转至下一层,直至达到“机械”层。如果在执行了“机械”层的故障排除之后,仍未解决问题,请联系现场服务代表。

断路器维护

Schneider Electric 建议开展预防性维护计划,确保断路器在其使用寿命期间保持产品目录中所述的工作和技术特性。必须由经过培训且具备相应资质的人员执行维护。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?