DOCA0298ZH-02

利用钥匙锁将设备锁定在分闸位置

描述

可以使用选配的钥匙锁来:

  • 将一个 EasyPact MVS2 设备锁定在分闸位置。在锁定状态下,设备既无法通过合闸按钮本地合闸,也无法远程合闸。

  • 对用同一把钥匙锁定的多个 EasyPact MVS2 设备进行联锁。

如要使用钥匙锁将设备锁定在分闸位置,必须使用可选的 OFF 位置钥匙锁附件。

VSPO OFF 位置锁定附件

OFF 位置锁定附件是选装在设备正面上的附件。

OFF 位置钥匙锁附件可配有一个钥匙锁。

可以配用以下类型的钥匙锁:

Ronis 钥匙锁

Profalux 钥匙锁

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:MVS21736

设备锁定在分闸位置

步骤

操作

1

按住分闸按钮。

2

在分闸按钮被按下的情况下,顺时针旋转钥匙,即可锁定设备

3

移除钥匙。

4

释放分闸按钮。

5

确认设备已锁定在分闸位置,并且既无法通过合闸按钮本地合闸,也无法远程合闸。

解锁设备

步骤

操作

1

将钥匙插入钥匙锁中。

2

顺时针旋转钥匙,以解锁设备

3

按下合闸按钮,使设备合闸。

注: 钥匙仍固定在钥匙锁中。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?