DOCA0298ZH-02

EasyPact MVS2 范围

EasyPact MVS2 系列包括:

  • 带有 TS 脱扣系统和隔离开关的断路器,相关说明请参阅本指南。

  • 带有 ET、ETA 和 ETV 脱扣系统的断路器,相关说明请参阅 MVS21734 带有 ET、ETA 和ETV 脱扣系统的 EasyPact MVS IEC 断路器(630 至 4000 A)- 用户指南。

惯例

本指南适用于 EasyPact MVS2 断路器和隔离开关。

带有 TS 脱扣系统EasyPact MVS2 断路器

带有 TS 脱扣系统的 EasyPact MVS2 系列断路器可提供 800 至 4000 A 的额定电流,用于不超过 690 Vac 的交流电源系统。这个系列只有一种框架尺寸。

提供带有 TS 脱扣系统的 EasyPact MVS2 断路器:

  • 有下列电源系统:

    • 3 极 (3P)

    • 4 极 (4P)

  • 有下列安装类型:

    • 固定式设备

    • 抽出式设备

有关 TS 脱扣系统的信息,请参阅 DOCA0299●● EasyPact MVS - TS 脱扣系统 - 用户指南

EasyPact MVS2 断路器性能

带有 TS 脱扣系统EasyPact MVS2 断路器可提供以下性能级别

  • N (800-3200 A):全保护下的标准短路级别 (50 kA)
  • N (4000 A):全保护下的标准短路级别 (55 kA)
  • H (800-4000 A):全保护下的高短路级别(66 kA)
注: 上述值对应于 440 Vac 网络,若为更高的电压,这些值可能有所不同。

EasyPact MVS2 隔离开关性能

隔离开关为以下性能级别:

  • NA (800-3200 A):Icw = 50 kA/1s
  • NA (4000 A):Icw = 55 kA/1s
  • HA (800-4000 A):Icw = 66 kA/1s

4P 设备上的中性线位置

在 4P 设备上,中性线作为标配件设置在左侧。断路器可选配位于右侧的中性线。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.