关于本书
文档范围
本指南旨在为用户、安装人员以及维护人员提供运行符合 IEC 标准的带有 TS 脱扣系统的 EasyPact™ MVS2 断路器所需的技术信息。
有效性说明
本指南适用于带有 TS 脱扣系统的 EasyPact MVS2 断路器:
-
固件版本不低于 004.029.048
-
硬件版本不低于 001.000.000
在线信息
本指南中的信息可能在任何时候更新。Schneider Electric 强烈建议您通过 www.se.com/ww/en/download 获得最新版本。
本指南中描述的设备技术特性在网站上也有提供。如要在线访问此信息,请访问 Schneider Electric 主页 www.se.com。
相关的文件
| 文件名称 | 参考编号 |
|---|---|
| EasyPact MVS - TS 脱扣系统 - 用户指南 | |
| EasyPact MVS 带有 ETA 和 ETV 脱扣系统的 IEC 断路器(630 至 4000 A) - 用户指南 | |
| EasyPact MVS - TS 脱扣系统 - 固件发行说明 | |
| EasyPact MVS 固定式或抽出式断路器或隔离开关 - 说明书 | S1B70236 |
有关非包容性或非敏感术语的信息
作为一家负责任、具有包容性的公司,Schneider Electric 不断更新其包含非包容性或非敏感术语的沟通方式和产品。但是,尽管我们做了这些努力,我们的内容仍可能包含某些客户认为不合适的条款。
商标
QR Code 是 DENSO WAVE INCORPORATED 在日本和其他国家或地区的注册商标。