DOCA0298ZH-02

复位设备

复位条件

发生脱扣后,必须先复位设备,然后才能使其合闸。

复位设备

根据设备配置及其附件,可以有多种方式复位设备

复位类型

附件

复位操作

使用蓝色故障脱扣复位按钮以机械方式复位

将设备正面的蓝色故障脱扣复位按钮按入。这个复位操作始终可以执行。按入蓝色故障脱扣复位按钮后,会复位 SDE 故障脱扣指示触点,并允许设备合闸。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?