拆除抽出式设备
设备移除
| 注意 |
|---|
|
设备损坏风险
安装和拆卸设备时,必须牢牢紧固抽架。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
|
步骤 |
操作 |
|
|---|---|---|
|
1 |
到达退出位置后,按下合闸按钮,从而使合闸弹簧释能。如果合闸弹簧储能,则设备合闸。 |
|
|
2 |
按下分闸按钮,使设备分闸。 |
|
|
3 |
拉动抽出握把,将导轨拉出到最大位置。抽出式设备的运动件停留在抽架中的退出位置。 |
|
|
4 |
沿导轨拉动抽出式设备的运动件,将其拉出到最大位置。 结果:设备支撑在导轨上,完全离开抽架,即可用于起吊。 |
|
起吊设备
设备重量
下表显示了不同可用设备的重量。
|
极数 |
设备 |
MVS2 |
|---|---|---|
|
3P |
运动件(抽出式) |
50 kg |
|
抽架 |
40 kg |
|
|
固定式设备 |
50 kg |
|
|
4P |
运动件(抽出式) |
65 kg |
|
抽架 |
55 kg |
|
|
固定式设备 |
65 kg |
危险