DOCA0298ZH-02

使设备合闸

合闸条件

要使设备合闸,必须满足以下条件:

  • 设备分闸 (O)。

  • 合闸弹簧已储能。

  • 设备准备好合闸,并且已显示 OK

注: 分闸指令始终优先于合闸指令。如果正接收分闸指令,则设备无法合闸。如果 OK 在准备合闸指示器上被打叉,则表示正在接收分闸指令(要么以电气方式,要么以机械方式),在显示 OK之前,必须终止分闸指令的接收。
危险
电击、爆炸或弧闪的危险
发生电气故障时,不要对设备执行重新合闸。先检查,必要时修复下游设备。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

使设备合闸

下表列出了使设备合闸的不同方式。

合闸类型

附件

合闸操作

机械

按下设备正面的合闸按钮。

在满足合闸条件的情况下,才能执行此合闸操作。

外部按钮

  • 客户接入的外部按钮

  • XF 标准合闸线圈

  • MCH 储能马达

按下通过客户端子块连接到 XF 合闸线圈的外部按钮。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?