故障排除:电气控制操作
定义
电气控制操作是指通过线圈以电气指令执行的操作,或者通过直接连接到线圈的外部按钮执行的操作。
无法使用外部按钮/电气指令使断路器合闸
|
问题状况 |
可能原因 |
解决方案 |
|---|---|---|
|
– |
断路器被挂锁或钥匙锁定在了分闸位置。 |
解锁断路器。 |
|
– |
由于电压源不足,导致无法通过 XF 合闸线圈执行电气合闸指令。 |
检查电压和 XF 供电电路 (0.85–1.1 Un)。 如果问题仍未解决,则更换 XF 合闸线圈。 |
|
合闸弹簧和准备合闸指示器显示机构已储能但断路器未准备好合闸。 |
MX 分闸线圈永久地受电。 |
由于有分闸指令,因此请确定指令的来源。指令取消后,断路器方可合闸。 |
|
由于分闸指令,导致 MN 欠压线圈不受电。 |
由于有分闸指令,因此请确定指令的来源。指令取消后,断路器方可合闸。 |
|
|
由于电压源不足,导致 MN 欠压线圈不受电。 |
检查电压和 MN 供电电路 (V > 0.85 Un)。 如果问题仍未解决,则更换 MN 欠压线圈。 |
|
|
– |
XF 合闸线圈持续受电,但在发送了合闸指令的情况下断路器未处于准备合闸状态(XF 合闸线圈与 PF 准备合闸触点未串联)。 |
|
无法使用外部按钮/电气指令使断路器分闸
|
可能原因 |
解决方案 |
|---|---|
|
MN 欠压线圈未执行分闸指令。 |
MN 欠压线圈端子上的压降不足或存在残余电压 (V > 0.35 Un)。 如果问题仍未解决,则更换 MN 欠压线圈。 |
|
MX 分闸线圈未执行分闸指令。 |
检查电压和 MX 供电电路 (0.7–1.1 Un)。 如果问题仍未解决,则更换 MX 分闸线圈。 |
额外的检查
如果上述故障排除操作无效,请参阅 故障排除:机械控制操作 中的故障排除信息。