固定式设备
固定式 设备描述
固定式设备附件描述
下图示出了可供固定式设备使用的附件。
固定式设备端子块描述
端子块分配
危险 |
|---|
|
电压超过 480 VaC 时有触电危险
如果连接到端子的电压高于
480 Vac,则禁止将相邻端子连接到
24 Vdc SELV(安全特低电压)电源,以便达到绝缘距离要求。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
下表介绍用于固定式设备的端子块的分配和可用性:
-
设备随附有标配端子块和配套附件。
-
只有在设备中安装了相关选配附件时,设备才随附有选配端子块。
-
N/A 表示端子块和相关选配附件与设备不兼容。
|
标记 |
描述 |
设备 |
|---|---|---|
|
COM |
未使用 |
未使用 |
|
UC1 |
未使用 |
未使用 |
|
UC2 |
中性线外部互感器 |
带有 TS 6.0S 脱扣系统的设备的标配件 不适用于带有 TS 2.0、5.0、2.0S 或 5.0S 脱扣系统的设备 |
|
UC3 |
未使用 |
未使用 |
|
SDE2/RES |
未使用 |
未使用 |
|
M2C/ U6C |
未使用 |
未使用 |
|
SDE1 |
SDE1 故障脱扣指示触点 |
标准 |
|
MN/MX2 |
MN 欠压线圈 或 MX2 分闸线圈 |
可选 |
|
MX1 |
MX1 分闸线圈 |
标准 |
|
XF |
XF 合闸线圈 |
标准 |
|
PF |
PF 准备合闸触点 |
可选 |
|
MCH |
MCH 储能马达 |
标准 |
|
OF1-OF4 OF11-OF24 |
4 个 OF 指示触点 8 个 OF 指示触点 |
标准 可选 |
危险